处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

诠鼎集团推出TOSHIBA整套车载娱乐系统解决方案

诠鼎集团推出TOSHIBA整套车载娱乐系统解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-17

【导读】对于如今的汽车音响系统而言,外挂接口的性能日益重要,因为人们越来越流行使用数码音频播放器和手机欣赏音乐。东芝可提供满足这种市场需求的集成电路以及能够提升收音机和CD播放器基本功能的集成电路。通过不断发展全面的系统方案,包括视频处理、音频处理和通信技术领域的丰富经验和专门技术,东芝已经能够提供一整套车载娱乐系统的解决方案。


OEM和高端配件市场汽车音响系统

OEM和高端配件市场汽车音响系统需要极高的音频性能和各种特征。

东芝可提供多功能、高保真的汽车音响系统解决方案,比如:能够在驾车时提高接收灵敏度的中频采样数位双调谐器;支持多声道输出的音频DSP;带防震内存的CD处理器(防止CD播放器出现跳音);以及高效功率放大器。

此外,东芝的音响解决方案可以方便地连接到USB便携式音频播放器(例如iPod®)等扩展设备;含有支持免提通话和音乐回放的Bluetooth®手机;可以使用语音识别和语音合成来实现免提互动。这些功能有助于提高驾驶安全性和舒适性。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22197次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14171次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9108次