处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

各厂商“百花齐放”,四核平板电脑方案齐分享

各厂商“百花齐放”,四核平板电脑方案齐分享
来源:我爱方案网 时间:2013-05-17

【导读】在处理器核数竞争的驱动下,国产平板电脑主控芯片处理器架构从单核快速发展到双核,又由双核迅速过渡到四核。目前,包括炬力、全志、瑞芯等在内的本土平板主控处理器厂商都推出了四核产品。本文将细细为大家带来各家方案。

在处理器核数竞争的驱动下,国产平板电脑主控芯片处理器架构从单核快速发展到双核,又由双核迅速过渡到四核。到目前为止,包括海思、炬力、全志、瑞芯、晶晨等在内的本土平板主控处理器厂商都推出了四核产品。

海思K3V2

早推出四核主控的本土芯片公司是海思,在去年3月份它就推出了基于ARM Cortex-A9处理器K3V2,不过该主控芯片也就是自产自销,还不能惠及广大国产平板电脑厂商。K3V2处理器尺寸为12×12mm,号称是2012年初业界体积小的四核A9架构处理器。它采用台积电40nm制程,主频分为1.2GHz和1.5GHz,官方声称这款芯片能够在一系列的基准测试中超越Tegra 3性能30%到50%。K3V2内置两颗Vivante GC4000组成16核图形处理器,拥有32位渲染设计,能够支持35FPS的视频处理能力。该芯片还采用了高端的64bit带宽DDR内存设计来充分释放四核的性能,支持Mobile SDR/DDR SDRAM,提供片内8层总线并行访问,到30Gbps的片内带宽;支持8/16bit NAND Flash存储访问及Flash lock功能。另外该方案特点还包括支持智能功耗性能调节、支持多种外设接口和传感检查功能、提供方案级完整的电源系统与多种充电方式等。

炬力ATM7029

2012年10月份,珠海炬力推出了其首个猫头鹰系列四核芯片ATM7029,它基于ARM Cortex-A9系列CPU,采用ARMv7-A架构,单核运行频率可达1.3GHz;图形处理方面采用了多核3D GPU与一颗专有的独立2D GPU;支持1080p视频编解码。至于功耗,炬力表示ATM7029集成了的分模块独立电源域管理系统和智能调节背光技术,能做到待机时间长达1,000小时、视频连续播放14小时、游戏时长12小时、上网时间10小时。ATM7029的特点还包括:带有炬力独创的Quick Boot技术,支持1秒瞬间启动,开机速度也仅需10秒,是全球开机快的平板电脑方案之一;支持画中画,6路视频同时播放,即1屏6播;集成了USB3.0 PHY;内置HDMI 1.4a;支持制程60bit EEC NAND Flash等。炬力宣称其处理器方案可提供市场竞争力的总体BOM成本,采用该方案的平板电脑可以具有非常高的性价比。

全志A31

不久之后,单核时代的黑马全志直接跳过双核平台也推出了四核芯片A31,其CPU基于ARM Cortex-A7架构,采用40nm工艺;配备双核八显PowerVR SGX544MP2 GPU,像素填充率高达3,000M/S,三角形渲染也同样高达100M/S。A31的视频处理能力很强悍,可支持4K2K视频解码、3840×1080@30fps 3D视频编解码和双通道屏输出。存储方面配备双通道DDR,支持64bit DDR3,以及双通道NAND Flash,支持16bit NAND Flash。此外,全志为A31量身打造了一颗智能电源管理芯片AXP221,A31在其配合下可实现电源动态管理,实现超长续航,能支持30天待机、100小时音乐播放、10小时视频播出、8小时网页浏览。全志选择了Cortex-A7而非Cortex-A9原因在于前者与后者架构相比虽然在性能上还有所差距,不过对于主流应用并不成问题,而优点在于前者可以带来更好的功耗控制,并降低系统整体成本。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次