处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

世平集团推出RK3188高清多媒体播放盒方案

世平集团推出RK3188高清多媒体播放盒方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-15

【导读】近日,世平集团推出大联大世平集团特推出基于瑞芯微RK3188的多媒体播放盒方案。该方案采用Cortex-A9 四核处理器、Mali-400 MP4 GPU及低漏电,高性能28nm HKMG 工艺,内置高速通信接口、GPS和双摄像头。双LCD显示接口完美支持2048*1536分辨率,为您带来高速多功能的视听体验。

多媒体播放盒可在电脑里个人享用的电影搬到客厅,在电视机上直播网络电影,实现电视全家人共享精彩欢乐时刻。可支持1080p、1080i、720p、576p、480p的输出分辨率。而只有达到1080p才能叫做高清媒体播放盒。近几年来,因应广大社会的影音需求,内建网络联机、支持常见影音档案的多媒体播放盒或外接盒产品越来越多。现在上网人群中有相当一部分是是透过HTTP串流,观赏在线影片,表明很多人上网是为了观赏影片。连屏幕较小、连接速度也比不上计算机的行动装置用户都这么常看影片,更别说是一般的计算机用户了。因此,各加厂商争相推出具备网络联机功能的多媒体播放盒。

本文为您介绍世平集团推出的基于RK3188的多媒体播放盒方案的主要特点,以及为您展示方案框图、实物照片。

RK3188  主要特点:


• Cortex-A9 四核处理器,频率高达1.8GHz
• 低漏电,高性能28nm HKMG 工艺
• Mali-400 MP4 GPU, 频率高达500Mhz, 支持OpenGL ES 1.1/2.0 and OpenVG 1.1
• 支持 DDR3, LVDDR3 and LPDDR2
• 内嵌高性能2D 加速硬件
• H.264,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4等全视频格式的1080P@60fps解码
• H.264 和 VP8 1080P@30fps视频编码
• 内置MLC NAND 60bit/s ECC, 支持16bit 位宽
• 支持MLC NAND, E-MMC/SD-MMC, i-NAND 和 USB 启动
• 双LCD显示接口,支持5个图层,  完美支持2048*1536分辨率
• 内置一个 USB OTG 2.0 , 一个 USB Host2.0 接口
• 内置高速通信接口
• 支持以太网接口
• 内置双摄像头接口
• 内置GPS

方案框图:
 
方案照片:

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次