处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Altera收购 Enpirion,将提供突破性 FPGA 电源解决方案

Altera收购 Enpirion,将提供突破性 FPGA 电源解决方案
来源:电子工程网 时间:2013-05-15
Altera Corporation 今天宣布,该公司已经签署了收购 Enpirion , Inc. 的终合并协议。Enpirion 是业内居于地位的高效集成电能转换产品(即 电源 单芯片系统 (PowerSoC))提供商。将 Altera 的 FPGA (现场可编程门阵列)与 Enpirion 的电源单芯片系统相结合,有助于客户增强性能、降低系统功耗、提高可靠性、减小产品体积以及加快产品上市。

Altera 董事长、总裁兼首席执行官 John Daane 表示:“电源管理日益成为通信、计算和企业以及工业应用实现产品差异化的战略选择。通过为 Altera 新增一个电源部门,我们可以为系统级设计创造更大的价值。Enpirion 电源技术的加入将会大大促进我们 FPGA 业务的发展。”

Enpirion 创始人兼首席执行官 Ashraf Lotfi 将成为 Altera 合伙人,并出任刚刚成立的电源事业部的首席技术专家。

Lotfi 说:“加入 Altera 将提升 Enpirion 团队应对严峻电源挑战的能力。我们在高效电能转换解决方案方面的地位可以与 Altera 在 FPGA 领域的地位形成互补。Enpirion 的员工已经建立起了一家富有创新精神的公司,我们期待着与 Altera 一起再创佳绩。”

Enpirion 电源单芯片系统简介

Enpirion 重要的电源使能技术 -- 高频开关、磁性元件和封装 -- 可以被用于设计完整的电源单芯片系统产品。

Enpirion 的直流-直流转换器电源单芯片系统系列带有集成电感器,能够打造出业内小尺寸的解决方案,并因为高效、低噪音、热性能卓越、高度可靠且易于使用而获得认可。与分离式电源产品不同,Enpirion 的交钥匙解决方案能够让设计者设计出完整的电源系统,这些系统都经过了充分的模拟、特性测试和认证,并拥有完全的生产资质。




热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次