处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

远程监控应用扩展 无线远程监控是方向

远程监控应用扩展 无线远程监控是方向
来源:控制工程网 时间:2013-05-15
    远程监控从字面上理解可以分为“监”和“控”两部分,其中“监”是指通过网络获得信息为主:而“控”是指通过网络对远程计算机进行操作的方法,对远程计算机进行重新启动、关机等操作、还包括对远端计算机进行日常设置的工作。随着科技的不断发展,无线应用不断进入远程监控领域,而远程监控应用也在不断的扩展,从统考应用到电梯远程应用。

    现状:远程监控应用范围扩展

    远程监控可分为两大部分:一是对环境的监视;二是对计算机系统及网络设备的监视。不管怎么说,远程监视就是指通过网络获得信息为主。而“控”也就是指远程控制,是指通过网络对远程计算机进行操作的方法,它不仅仅包括对远程计算机进行重新启动、关机等操作、还包括对远程计算机进行日常设置的工作。通过硬件的配和还可以实现远程开机的功能。总而言之,要想完全控制远端的计算机,首先应该能够对其监视,也就是可以看到该计算机的屏幕显示,然后才谈得上“控制”,远程控制必须做到“监”、“控”结合控制工程网版权所有,因此我们通常说的远程监控一般泛指就是这种远程控制。

    随着网络技术的不断发展,远程监控将更多地应用在企业生产过程的管理中,专业技术人员可以通过互联网来管理和维护生产过程,优化生产工艺,提高设备的可用率,终降低生产成本,提高效益。作为远程监控实现之载体,国内首款可穿透内网的网络人远程监控软件因其功能丰富且多元化,用户可以凭借网络人进行各种各样的远程操作,被普遍应用于远程办公、远程协助、远程文件管理等。借助于远程监控软件可以将企业内部的信息网与控制网有效地连接起来CONTROLENGINEERINGChina版权所有,实现对生产、运营情况的随时掌握,把生产运营状况同企业的经营管理策略紧密结合控制工程网版权所有,从而实现企业的综合自动化,可以建立网络范围内的监控数据和网上知识资源库。

    通过远程监控可以实现现场运行数据的实时采集和快速集中,获得现场监控数据,为远程故障诊断技术提供了物质基础;通过远程监控,技术人员无须亲临现场或恶劣的环境就可以监视并控制生产系统和现场设备的运行状态及各种参数,使受过专业训练的人员。虚拟地出现在许多监控地点,方便地利用本地丰富的软硬件资源对远程对象进行高级过程控制,以维护设备的正常运营,从而减少值守工作人员,终实现远端的无人或少人值守,达到减员增效的目的。

    应用:电梯远程监控系统应用受欢迎

    1月初国家质检总局出台《关于进一步加强电梯安全工作的意见》,对电梯的安全管理责任进行了界定,明确了电梯使用管理的责任主体,提倡利用安防技术,如基于物联网的远程视频监控系统保障电梯安全。

    在电梯责任主体上,从法理上说,居民住宅的全体业主是电梯的“所有权者”,理应对电梯安全负责。但是如果业主通过授权或委托物业公司或其他单位管理电梯,则安全责任就转移了,被授权或委托的单位必须承担电梯使用管理的首负责任。质检总局特设局有关负责人表示,目前广东省由工商部门和质监部门出台了业主委托电梯管理的格

    该负责人还表示,保障电梯安全,需要社会共同支持。提倡利用技术手段提高电梯安全保障能力,鼓励推动基于物联网技术的电梯远程监控系统的试点和应用,实现电梯故障的及时发现和远程诊断,实现电梯困人等事件的及时报警和快救援。

    远程监控全国统考应用

    2013年全国硕士研究生统一招生考试期间,吉林省所有的考场都安装无线电信号屏蔽仪和电子监控巡查系统,对考场实行全时在线远程监控和图像存储,考生的一举一动都被全程记录。

    旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。全国统考使用电子监控巡查系统进行实时远程监控和记录仅是远程教育与远程监控完美结合的开始,可以预见不久的将来,远程监控会如星火燎原之势遍布各行各业。推行现代远程教育和远程监控,也是在我国教育资源短缺条件下加快教育发展、提高全民族科学文化水平、改变考场不良风气的有效途径。

    发展:无线远程视频监控系统是方向

    无线远程视频监控,顾名思义就是指不用布线(线缆)而利用无线电波来传输视频、声音、数据等信号的监控系统。目前比较常用的有,模拟微波视频传输,数字微波视频传输(无线网桥)。3G视频传输价格昂贵,图像不实时,图像大小也就352*288,所以目前应用的并不广泛。但是,在网络比较成熟的情况下,图像效果还是比较好的。无线远程视频监控与高清、智能一道成为今后几年视频监控行业的主要发展趋势。随着目前3G技术的不断发展,应用民用化及技术集成化将成为无线远程视频监控系统的发展方向。

    1、应用民用化

    视频监控系统正在经历由工业级应用向民用的方向转变这样一个历程。而无线应用终端的出现更推波助澜了这个过程。随着3G技术的进一步发展,每一个人手持的手机成为一个好的无线终端业务平台。人们可以通过手机实现无线网络监控。同时家庭无线网络也正在兴起,人们可以通过笔记本借助无线路由器接入网络,快速组建HWLAN(家庭无线网络)。支持无线模式的家庭型网络摄像机将承担起家庭看护、店铺巡视等职能,使得无线监控技术进一步走进家庭用户。

    2、技术集成化

    网络视频监控技术一直在走一条技术整合的道路。从初的网络视频服务器,到随后推出的网络一体球,直到今天非常流行的网络摄像机,网络视频技术实现了与球云台技术、摄像机技术的整合。当无线技术日益介入到视频监控领域,网络视频技术与无线技术的结合就成了一件顺理成章的事情,这同时也有助于进一步提高产品的稳定性和应用的便捷性,有利于厂商细分网络视频市场,避免同质化竞争。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次