处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

数字超声波倒车辅助系统解决方案

数字超声波倒车辅助系统解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-15

【导读】Elmos日前宣布推出可用于驱动超声波传感器的E524.02和E524.03数字超声波倒车辅助系统系列芯片。该系列芯片以少的元件数量提供超声波范围检测,同时可以设置短距离测量和长距离测量。还可实现温度补偿。

德国多特蒙德,德国艾尔默斯公司(Elmos)日前宣布推出可用于驱动超声波传感器的E524.02和E524.03数字超声波倒车辅助系统系列芯片。该系列芯片以少的元件数量提供超声波范围检测,在发送模式中,IC直接驱动一个中心抽头变压器。 在生产时通过IO引脚,用户在嵌入式EEPROM中可配置驱动频率,发射脉冲功率和其他参数。

该芯片同时可以设置短距离测量和长距离测量。在接收模式下,回波信号首先由可编程增益放大器放大,然后由一个内部的模拟数字转换器转换,信号随后被数字滤波和比较。通过在测量周期内可定义间隔长度的寄存器,比较器的阈值可调,而结果信号由IO引脚传给主机。只有“接收”模式能够接收间接回波。 通过一个专用线E524.03与BCU通信,振荡器根据温度变化而变化,变化曲线为-400ppm/K,可自适应实现温度补偿。
  
数字超声波倒车辅助系统控制系列芯片E524.02-03的主要特点:

针对超声探头的振荡器频率40kHz到 58kHz;
电流驱动, 实现温度补偿;
驱动推挽变压器;
可调式传感器功率和放大增益;
可编程的阈值;
为了提高短距离测量能力,可编程化的增益和脉冲长度减少;
双向接口;
524.02:2线接口(V电源/信号GND)
524.03:3线接口(V供电,信号,GND)
EEPROM的编程,读取和存储数据通过接口;
为了评估目的,可通过JTAG ,读出数值和阈值;
全集成的数字信号,减少了外部元件数;
给ECU采集数据和信号评估;
相比输入, 低噪音, 低到0.5μVRMS;
封装小, QFN20L4;

该系列芯片主要适用于汽车领域和工业领域,具体应用领域涉及汽车超声波倒车辅助系统等。

图1 E524.02的典型应用电路

图2 E524.03的典型应用电路

相关阅读:

可提供无扭曲倒车辅助影像的汽车辅助系统
//www.52solution.com/auto-art/80014863

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次