处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Altera签署收购Enpirion协议 将提供突破性FPGA电源方案

Altera签署收购Enpirion协议 将提供突破性FPGA电源方案
来源:中国电子网 时间:2013-05-15

Altera Corporation 14日宣布,该公司已经签署了收购 Enpirion, Inc. 的终合并协议。Enpirion 是业内居于地位的高效集成电能转换产品(即电源单芯片系统 (PowerSoC))提供商。将 Altera 的 FPGA(现场可编程门阵列)与 Enpirion 的电源单芯片系统相结合,有助于客户增强性能、降低系统功耗、提高可靠性、减小产品体积以及加快产品上市。

Altera Corporation已签署了收购 Enpirion, Inc.终合并协议。将 Altera的FPGA与 Enpirion的电源单芯片系统相结合,有助于客户增强性能、降低系统功耗、提高可靠性、减小产品体积以及加快产品上市。

Altera 董事长、总裁兼首席执行官 John Daane 表示:“电源管理日益成为通信、计算和企业以及工业应用实现产品差异化的战略选择。通过为 Altera 新增一个电源部门,我们可以为系统级设计创造更大的价值。Enpirion 电源技术的加入将会大大促进我们 FPGA 业务的发展。”

Enpirion 创始人兼首席执行官 Ashraf Lotfi 将成为 Altera 合伙人,并出任刚刚成立的电源事业部的首席技术专家。

Lotfi 说:“加入 Altera 将提升 Enpirion 团队应对严峻电源挑战的能力。我们在高效电能转换解决方案方面的地位可以与 Altera 在 FPGA 领域的地位形成互补。Enpirion 的员工已经建立起了一家富有创新精神的公司,我们期待着与 Altera 一起再创佳绩。”

Enpirion 电源单芯片系统简介

Enpirion 重要的电源使能技术 -- 高频开关、磁性元件和封装 -- 可以被用于设计完整的电源单芯片系统产品。

Enpirion 的直流-直流转换器电源单芯片系统系列带有集成电感器,能够打造出业内小尺寸的解决方案,并因为高效、低噪音、热性能卓越、高度可靠且易于使用而获得认可。与分离式电源产品不同,Enpirion 的交钥匙解决方案能够让设计者设计出完整的电源系统,这些系统都经过了充分的模拟、特性测试和认证,并拥有完全的生产资质。

预测和电话会议

由于昨日公布的这则消息,Altera 先前预测的2013年营业费用要增加600万美元,这主要是因为销售、一般及管理费用产生了变化,包括产生了一次性收购成本。研发费用将和 Altera 原先预测的基本一致,与此次收购不相关的成本节约将抵消因此次收购产生的额外的研发费用。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次