处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

支持热拔插HDD的高容量服务器存储方案

支持热拔插HDD的高容量服务器存储方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-15

【导读】本文介绍的是基于高容量服务器全面拓展存储解决方案,具有整体数据安全性和一致性的存储解决方案。该服务器支持HDD热拔插,采用创新型4U解决方案,可使类似容量提升50%,功耗降低60%,提供多达288TB存储容量。

全球高性能、高效率服务器、存储技术和绿色计算的美超微电脑股份有限公司 (Super Micro Computer, Inc.)推出一款基于高容量 Double-Sided Storage 服务器 (SSG-6047R-E1R72L)全新拓展存储解决方案。该服务器配有72x 3.5“热拔插硬盘驱动器 (HDD),以及2x 2.5”热拔插硬盘驱动器,因采用的 4TB 企业级驱动器,存储容量可多达 288TB。这种大规模存储服务器数据传输速度达每秒10GB,拥有巨大的容量和带宽,可支持超大规模的并发数据访问和统一存储协议。美超微提供支持拓展存储应用的全套解决方案。

这种创新型高密度 4U 解决方案能减少常规存储解决方案的资金成本,类似容量可提升50%,能耗可降低60%。它节省空间的设计还可每 U 放置多达18个硬盘驱动器,从而增加了机架密度和操作效率。此外,这种大容量存储服务器配有易于操作的热拔插硬盘驱动器,满足了快速服务和实用性的要求。

图 美超微推出基于高容量服务器存储方案

美超微总裁兼首席执行官梁见后 (Charles Liang) 表示:“美超微的客户需要容量更大,并且具有整体数据安全性和一致性的存储解决方案。为满足其需求,我们推出为云存储应用提供支持的新款拓展存储解决方案。这些系统经过了应用优化,能实现性能、密度、功率效率、可拓展性和稳定性,旨在为我们客户挑战性的数据需求准确地提供一流的存储平台。”

SSG-6047R-E1R72L 规格参数:

4U 高容量 Double-Sided Storage (双面存储)机箱

72x 3.5“ SAS2 或 SATA3 硬盘驱动器,其36盘位的热拔插驱动器机架数据传输达每秒6Gb

双 Intel  Xeon 处理器 E5-2600支持(135W)

16个 DIMM 插槽高达 512GB DDR3 1600MHz ECC Reg. 内存

3个 LSI 2308 IT 模式控制器(24个 6Gbps SAS 通道)

用于操作系统/应用的2x 2.5”内部固定硬盘驱动器/固态硬盘

用于操作系统/应用的可选2x 2.5“后置热拔插硬盘驱动器/固态硬盘

4个 PCI-E 3.0 x8 拓展槽(可选 SAS HBA 以新增 JBOD 存储拓展柜,10G、40G 局域网和每秒 56Gb 的 FDR IB 卡)

4端口千兆局域网(可选 10G 和 40G 局域网)

IPMI 2.0(专用局域网),并在局域网上配有虚拟媒体/基于内核的虚拟机

2000W (1 + 1) 白金级高能效 (95%) 数字化开关电源

可选电池备援电源(BBP )模块

目标应用:NAS 和 SAN 应用,Openstack Swift、档案存储、合规存储和媒体存储等拓展平台

相关阅读

提升性能、降低功耗的全新存储芯片
//www.52solution.com/industrial-art/80014949
NVRS为高清监控存储释放压力
//www.52solution.com/industrial-art/80014000
四招让高清监控数据存储瘦下来
//www.52solution.com/industrial-art/80013563

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次