处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

泰克在2013设计自动化大会上展出ASIC原型调试解决方案

泰克在2013设计自动化大会上展出ASIC原型调试解决方案
来源:21ic 时间:2013-05-14

21ic讯 泰克公司日前宣布,其将在2013设计自动化大会(6月2 - 6日,德克萨斯州奥斯汀,819展位)上展出其推出的Certus 2.0 ASIC原型 (prototyping) 调试解决方案。设计自动化大会 (DAC) 是以电子系统 (EDA)、嵌入式系统及软件 (ESS) 和知识产权 (IP) 为主题的重要大会。

首次在设计自动化大会上亮相的Certus 2.0软件套件和基于RTL的嵌入式仪器通过帮助实现完整的RTL级可视性使FPGA内部可视性成为原型化平台的特性,从根本上改变了ASIC原型化流程。仿真级可视性使工程师能够使用现有工具在一天内诊断多个缺陷,而不需要花一个星期或更多时间。

“FPGA合作生态系统范围内一直缺少针对ASIC原型的主动式调试功能”,泰克公司嵌入式仪器事业部总经理Dave Farrell表示,“设计自动化大会参加者现在将能亲眼目睹Certus 2.0如何从根本上改变ASIC原型化流程和显著提高调试效率。”

主动式调试策略

Certus 2.0允许设计人员自动调试多FPGA ASIC原型中的每个FPGA可能需要的所有信号而很少影响FPGA的LUT。这有助于采取主动式调试和工具化(instrumentation) 策略,使得无需通过对FPGA进行重新编译来调试每个新行为,而这在使用传统工具时通常是一项需要8-18个小时的艰苦任务。其他重要功能包括:

· 根据类型和实例名称(包括触发器 [flip-flop]、状态机、接口和枚举类型)进行RTL信号的自动识别和工具化

· 片上处理取高度压缩的快速捕获数据,无需使用特殊外部硬件或消耗FPGA I/O资源

· 先进的片上(on-chip)触发功能使嵌入式仪器也能利用逻辑分析仪触发方法

· 以时间相关方式捕获来自不同时钟域和多个FPGA 的捕获数据提供了完整的目标设计的系统级视图

Certus 2.0可运行于任何现有商业或定制ASIC原型化平台,且无需特殊连接器、电缆或外部硬件。

泰克嵌入式仪器解决方案

在2011年收购了Veridae Systems公司后,泰克嵌入式仪器解决方案在电子设计自动化 (EDA) 软件帮助工程师解决艰巨的工具化和调试挑战方面,变得越来越重要。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次