处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

国内外四核平板方案大比拼,谁更受宠?

国内外四核平板方案大比拼,谁更受宠?
来源:我爱方案网 时间:2013-05-14

【导读】进入2013年以来,平板电脑的硬件升级仍然没有减速,四核产品已经逐渐取代双核机型成为新主流。虽然平板产品的实际体验不是直接由CPU核心数量决定,但四核相比双核的提升也并非只是噱头,因此现在消费者往往更加青睐新一代的产品。如果面对不同芯片方案感觉无从选择的话,不妨来看看此篇对比文章,本文将从多个角度针对当前国内应用比较广泛的四核主控进行对比。


玩拆解、秀方案、评热点!“平板电脑设计工作坊”教你设计与众不同!
平板电脑的硬件持续更新换代,而各大芯片商的研发进程不尽相同。就四核方案来说,有大批量装机上市的主控,也不乏尚处研发阶段的内核芯片。由于在应用普及率方面有着不小的差别,这也就形成了相对主流和暂时冷门的不同方案阵营。此次选择了跟国内消费者关系比较密切的四款芯片做对比,分别是NVIDIA Tegra 3、三星Exynos 4412这两个知名度很高的大厂强芯,还有在本土平板中应用广泛的全志A31和炬力ATM7029方案。

首先简单介绍下此次对比的四个芯片方案:

NVIDIA Tegra 3:

芯片简介:英伟达公司(NVIDIA)在2011年11月正式推出了Tegra 3方案,相关产品随即不久开始出货,因此它也是上市早的移动四核芯片。跟上一代双核主控Tegra 2相同,Tegra 3仍然是采用台积电40nm工艺制造。就现在来看已经不算是特别,目前更加先进的28nm工艺已经开始用在移动芯片上。根据刚发布时信息可知,这款芯片的四核主频一般为1.3GHz,单核运转时可到1.4GHz。由于Cortex A9四核相对功耗比较高,NVIDIA采用了被叫作vSMP的节电协核心设计。图形处理单元方面,它内部集成的还是NVIDIA自家GeForce ULP低功耗核心(416MHz/520MHz频率),官方说法是12核GPU,实际代表4VS+8PS的分离架构。Tegra 3可搭配2GB的DDR3/LPDDR2内存,现有产品则基本上以采用1GB内存为主。和Tegra 2一样,Tegra 3也是32bit单通道内存设计,不过加入了前者所没有的NEON支持(影响多媒体性能)算是一大进步。顺便要说的是,Tegra 3系列实际包含T30L/T30/T33这三个不同的型号,在频率和内存配置方面有一些差别。NVIDIA在2012年带来了高主频的T33版本,主频提升至1.7GHz(单核状态下,四核1.6GHz),不过应用它的产品比较少。

NVIDIA Tegra 3


相关阅读:
支持手势操作Android 4.2四核平板量产固件

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次