处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

全球首款可实现同时使用光和振动生成能量的芯片解决方案

全球首款可实现同时使用光和振动生成能量的芯片解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-13

【导读】富士通半导体(上海)有限公司今日宣布,推出两款全新的电源管理IC产品,为收集能量而开发的MB39C811 DC/DC降压转换器和MB39C831 DC/DC升压转换器。这些新产品不仅有助于在无线网领域实现无电池化技术,例如家庭和楼宇的能量管理、农场的无线传感器网络,还可延长便携式设备的电池寿命。半导体富士通预定今年六月开始提供新产品的样片。

能量收集是采集或收集周围环境中释放的微小能量,包括光和振动,并将之转换为电能。除其他潜在应用外,能量收集还可以成为无线传感器网络中传感器节点的电源,有助于低碳社会的实现。富士通半导体今日发布的两款电源管理IC——MB39C811 DC/DC降压转换器和MB39C831 DC/DC升压转换器不仅有助于在无线网领域实现无电池化技术,还可延长便携式设备的电池寿命,将在推动能量收集技术商业化方面发挥重要作用。

MB39C811降压转换器是世界首款仅使用一块电源管理IC器件即可实现同时使用光和振动生成能量的芯片,仅凭借1.5μA静态电流,在超低功率运行方面实现。它内置了低损耗桥式整流器。通过优化电路布局,以1.5μA静态电流实现了超低功率运行,有助于传感器件领域中无电池技术的成功开发。此外,MB39C811还可配置到8种不同输出电压,因此可提供高达100mA的输出电流。 MB39C811采用的超低功率运行的电路技术是富士通半导体和富士通实验室有限公司联合开发的。

图1.MB39C811的应用

MB39C831 是同步整流DC/DC升压转换器,集成了MPPT(功率点跟踪)功能,自动响应周围环境变化存储电力,例如根据环境光的变化收集电能、根据环境温度变化收集热能。该功能可使该升压转换器非常高效地存储从各方面收集到的能量。 为了锂离子电池有效充电,该转换器使用从单节或多节太阳能电池或热电子发生器获取的电力。MB39C831还具有保护锂电池安全充电的防护特性。MB39C831的低压电路使系统仅需0.35V便可启动,这点很适合大范围的应用,包括无线传感网络。

图2.MB39C831的应用

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次