处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Vishay的T16系列液钽电容器可满足航空、航天应用需求

Vishay的T16系列液钽电容器可满足航空、航天应用需求
来源:EEWORLD 时间:2013-05-13

宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 5 月8 日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其采用glass-to-tantalum密封条的 T16系列液钽电容器 现可供货,有A、B、C和D四种外形代码。对于航空和航天应用,这些加固过的器件具有更好的耐振动(正弦周期振动:50g;随机振动:27.7g)能力。

Vishay的T16电容器具有该公司SuperTan®系列器件的全部优点,+85℃下的反向电压为1.5V,热冲击为300次,以及良好的抗振动能力。这款液钽电容器适用于航天和航空设备的电源中的定时、滤波、储能和脉冲功率应用。

T16系列的电压为25V~125V,容量为10µF~680µF,在120Hz和+25℃下的标准容量公差为±10%和±20%。器件可以在-55℃~+85℃的温度范围内工作,在电压降额的情况下温度可以达到+125℃,在120Hz和+25℃下的ESR低至0.70 Ω。

今天发布的电容器采用标准的锡/铅端接,并提供完全符合RoHS的锡端接。

扩展的T16系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。

VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次