处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

德州仪器为互连汽车信息娱乐系统推出全面系统解决方案 充分满足驾驶人员需求

德州仪器为互连汽车信息娱乐系统推出全面系统解决方案 充分满足驾驶人员需求
来源:EEWORLD 时间:2013-05-13

日前, 德州仪器 (TI) 宣布推出一款面向互连汽车信息娱乐系统的全面系统解决方案,该方案建立在TI 超过10 年的汽车信息娱乐系统解决方案开发经验基础之上。TI 无与伦比的解决方案将汽车的信息娱乐处理器、无线连接解决方案、模拟解决方案以及优化的软件产业环境进行完美结合,可实现功能丰富的汽车应用,如汽车信息娱乐主机设备、后座娱乐设备、无线电以及导航工具等。TI 将在1 月11 日至14 日(北京时间)于拉斯维加斯赌场大酒店举行的2012 国际消费类电子展(CES) 上展示其汽车信息娱乐解决方案。如欲了解更多详情,

敬请访问://www.ti.com.cn/solution/cn/automotive_infotainment。

TI 音频及信息娱乐产品线经理Matthew Watson 指出:“移动消费者已经习惯于智能电话、平板电脑以及其它移动产品带来的、具有丰富多媒体的随时在线生活方式,消费者的这些需求预示着未来科技的发展方向。随着类似特性向汽车市场发展,TI 现已处于独特的有利位置— 可为实现消费者期待的新一代汽车信息娱乐功能统一提供各种技术。我们的全面解决方案具有功能丰富的处理技术、无线连接功能以及优化软件,可帮助汽车产业客户始终率先推出消费者信赖的出色产品。”

汽车信息娱乐处理器:为汽车娱乐带来逼真视觉与创新多媒体体验

TI C6000™ "Jacinto" 汽车信息娱乐处理器与汽车级OMAP™ 移动处理器可为驾乘人员实现一流视觉计算及娱乐功能。这些处理器包含专用3D 图形加速器与视频协处理器,支持全高清1080p 视频回放及流媒体,以及图形用户界面,可将驾驶仪表盘与后座多媒体及多任务处理体验提升到全新高度。TI C6000 Jacinto 汽车信息娱乐处理器集成数字信号处理器(DSP),可帮助汽车原始设备制造商为各种应用新增实时无线电、音频、语音以及其它创新功能。

TI OMAP 处理器的智能多内核架构可为实时收集和显示信息与多媒体带来所需的高性能与低功耗。该处理器的一大独特功能是:可在极低功耗下处理并行运行级别应用。这有助于汽车制造商在不影响性能的情况下,通过统一处理器支持各种仪表盘与乘客功能。

C6000 Jacinto 与OMAP 处理器支持业界丰富的标准与编解码器,包括HTML5,可帮助汽车制造商在车辆使用寿命内根据消费者需求高度灵活地升级车辆特性与服务。客户可根据终端应用及所需的处理功能选择使用C6000 Jacinto 或OMAP 处理器,而且如果他们采用其中一款TI 处理器进行开发,还可移植至另一款,从而可在平台之间实现软件重复利用。

无线连接:让汽车成为移动热点

TI 在几代移动设备中积累了业经验证的成功经验,其符合汽车标准的WiLink™ 7.0 (WL128x-Q) 与BlueLink™ 7.0 (BL6450-Q) 组合连接解决方案是汽车设计的选择。WiLink 7.0 是业界首款也是一款在真正单芯片中集成Wi-Fi、蓝牙(Bluetooth®)、GPS 以及FM 技术的解决方案,可充分满足各种汽车连接选项的需求。WiLink 7.0 解决方案无与伦比的Wi-Fi 与蓝牙共存性可为汽车实现真正的多任务处理。例如,该芯片不但可将汽车变成Wi-Fi 热点,同时还可在不出现断连的情况下管理蓝牙技术并行电话流媒体。

WiLink 7.0 与BlueLink 7.0 解决方案不但可通过连接预集成与认证来加速设计进程,而且还可进行扩展,满足多个产品线与多代产品的需求,其可保护制造商投资,实现进一步创新。部件通过汽车认证有助于制造商在保持可靠性的同时,获得商业特性集优势。TI 允许客户选择使用整合连接芯片上的所有无线电或特性子集,可限度地提高软件重复使用性与灵活性。WiLink 7.0 与BlueLink 7.0 解决方案由于可满足上述要求,因此能够在各种同类竞争汽车产品中脱颖而出。

软件产业环境:加速创新

TI 汽车信息娱乐解决方案具有丰富的信息娱乐专用软件产业环境支持,包括多款高级操作系统以及丰富的开发商网络,可加速产品上市进程,简化设计工作。该软件产业环境包括TI 开发商网络成员QNX Software Systems Limited。

QNX Software Systems 战略联盟总监Linda Campbell 指出:“近10 年来,QNX 一直与TI 密切合作,共同为驾乘人员带来世界级汽车信息娱乐体验。运行在TI C6000 Jacinto 与OMAP 处理器上的QNX CAR™ 2 应用平台将支持高性能多媒体与高稳健接口应用,实现加速HTML5 网络浏览以及包括创新应用、连接与软件定义无线电(SDR) 的高度汽车集成。我们很高兴能与TI 合作推出可简化开发与定制工作的技术,为制造商加速上市进程。”

此外,TI Linux® 车载汽车信息娱乐(IVI) 解决方案还可为基于TI C6000 Jacinto 汽车信息娱乐处理器的开发提供开源起点。利用Linux IVI,开发人员不但可便捷地将World Radio 与基于Linux 的SDR 集成在一起,而且还可实现音视频回放(1080p 高清视频)与高级图形功能。

供货情况

如欲了解有关C6000 Jacinto 汽车信息娱乐处理器的价格与下载程序等更多详情,敬请与您当地的TI 代表联系。

模拟汽车解决方案

参加CES,在拉斯维加斯希尔顿酒店473 号套间与TI 会面,您可现场观看TI 模拟汽车解决方案演示,包括高效率D 类音频放大器、具有内容保护功能的业界数字视频链路解决方案以及TI 半导体解决方案支持的触屏技术等。

更多详情:

·        TI 汽车信息娱乐解决方案:www.ti.com.cn/solution/cn/automotive_infotainment;

·        TI 的完整汽车产品系列:www.ti.com.cn/auto;

·        TI CES 活动://www.ti.com/dsp-c6-ces12-pr-ces;

·        访问德州仪器在线技术支持社区:www.deyisupport.com。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次