处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

低成本、低消耗的高速以太网测试解决方案

低成本、低消耗的高速以太网测试解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-08

【导读】思博伦推出的下一代高速以太网测试解决方案:新型高密度测试模块及高性能机箱。该机箱可使大规模测试平台的功耗降低达60%,开机时间缩短到1/4,该机箱还添加了适用于400G以太网架构的支持能力,使之成为测试解决方案的中流砥柱。

全球网络、设备及服务测试领域的思博伦通信日前宣布,正式发布下一代高速以太网测试解决方案。思博伦此次推出的是新型高密度测试模块及高性能机箱。这一系列的硬件升级将提供双倍的端口密度,同时降低电力消耗以及总体拥有成本。

全新硬件亮点

Spirent dX2实现了业界种8端口40G以太网 /32端口10G以太网双速测试模块 ,且采用单插槽配置,可将多96个40G以太网端口集合到单台机箱中。dX2系列集合了多种密度和速度规格下的40G以太网和10G以太网功能,为高性能低延时机架顶(ToR)测试、末端(EoR)测试,以及扩展出成百上千端口的数据中心架构测试提供为灵活和成本效益的解决方案。

Spirent fX2 40/10G以太网双速测试模块集合了思博伦在业界的第2-7层流量生成和分析能力,并提供可扩展网络仿真,实现了更强真实性、更大扩展能力和更高性能的完美组合,将是未来融合网络测试中必不可少的测试解决方案。fX2模块支持每个插槽多5个40G以太网或20个10G以太网端口,因此,无论是在数据中心、运营商,SDN, 还是云计算架构环境下,它都将成为功能、一致性和性能测试中理想的测试模块。

Spirent fX和Spirent mX 2端口单插槽100G以太网测试模块现已经能够支持CFP2光收发器。fX 100G以太网模块的目标是对高密度运营商核心路由器和高速以太网云基础设施进行测试,用于确保真实路由和云基础设施技术条件下的数据层QoS性能。而mX 100G以太网模块则具备思博伦的Cloud Core处理技术,是测试复杂运营商边缘/核心路由器和高性能网络的理想选择。Cloud Core技术已申报专利,将为思博伦第2至7层性能软件平台增加弹性计算 能力。

思博伦还添加了全新的SPT-N11U机箱,用于支持全新和现有的高速测试模块产品线。SPT-N11U专为降低高密度测试平台的总体拥有成本设计,向市场引入了多项创新型特性。由于采用了多个级别的密度和智能功率控制技术,该机箱可使大规模测试平台的功耗降低达60%,开机时间缩短到1/4,该机箱还添加了适用于400G以太网架构的支持能力,使之成为今天和未来思博伦测试解决方案的中流砥柱。

相关专家评价

思博伦通信负责产品营销和管理的副总裁Ahmed Murad指出:“受移动终端和云计算飞速发展的影响,运营商和数据中心网络变得越来越复杂,需要处理呈爆炸级别的数据流量。思博伦承诺为这些日趋复杂的网络以及底层技术提供具备真实性的、高扩展性、高密度的测试解决方案。思博伦推出的这些新硬件,将尖端的组件技术与思博伦在测试解决方案中的广泛经验与创新结合在一起,为客户实现了无与伦比的优秀性价比, 以及更快的面市时间。

相关阅读:

一种基于减少能耗的以太网节能供电解决方案
//www.52solution.com/smart-grid-art/80014923
盛科发布第三代面向城域以太网的以太网芯片
//www.52solution.com/industrial-art/80014818
力科以太网解码软件适用于200MHz~65GHz带宽的示波器
//www.52solution.com/industrial-art/80014660

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次