处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

晶科电子芯片级LED照明整体解决方案亮相北京

晶科电子芯片级LED照明整体解决方案亮相北京
来源:高工LED 时间:2013-04-29

4月23日,住房和城乡建设部办公厅公布了2012年城市照明节能工作专项监督检查情况,在35个省会城市(直辖市、计划单列市)城市照明节能综合考核中,北京市排名第三。北京因为特殊的政治经济地位,城市照明节能有着高度重视和严格的要求,在应用新型节能设备,采用节能控制方式,在淘汰非节能灯具工作上成效显著。

4月25日,北京照明展会举行“芯片级LED照明整体解决方案全国巡回发布会”北京站,由晶科电子的资深工程师和研发主管现场分享“易星二代及易系列通用照明产品及应用解决方案”、“金属基COB/芯片级陶瓷基COB新产品及整体解决方案”。

 

 

晶科电子研发主管林志平分享芯片级LED光源产品及解决方案

 

 

晶科电子芯片级LED照明整体解决方案北京发布会

晶科电子此次推出的“芯片级LED照明整体解决方案”,能在LED芯片制成工艺中,通过新型晶片级工艺,完成一部分传统封装工艺或者节省传统封装工艺环节,使LED终封装体积缩小,性能更加稳定。而对于倒装工艺来说,该芯片级光源可以避免使用传统固晶、焊线工艺,实现无金线发展,在可靠性和大电流冲击下,性能表现和性价比更佳。

在2012年城市照明节能工作专项监督检查工作中,检查组发现,照明新产品、新技术应用范围扩大是促进城市照明节能的有效方式,在此次专项监督检查工作中,59个受检城市均开展了城市绿色照明新产品、新技术的试点工作,部分城市已在城市支路以下城市道路、农村道路等领域推广使用LED路灯。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次