处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

恒流点可以自行设置的LED智能驱动方案

恒流点可以自行设置的LED智能驱动方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-27

【导读】目前做LED电源的越来越多,所以差异化设计和个性化发展也成了LED驱动电源的未来趋势,茂硕电源推出第五代高可靠LED智能驱动产品,可工作于恒压或恒流驱动模式。

日前,针对户外LED照明,茂硕电源紧跟LED驱动电源个性化及智能化的发展趋势,推出了木星系列第五代高可靠LED智能驱动产品。

据了解,此次推出的第五代户外LED驱动电源在关键技术指标、智能化及可靠性方面有了很大的突破,运用了多项专利技术,使的该系列产品一推出市场即获得广大用户好评。此次推出的产品功率范围宽,分为35W、50W、75W、96W、150W、200W、240W及320W八个功率段,安全低电压设计,满足欧美等发达国家对安全的要求。
 


图一:LED驱动电源

据茂硕电源研发部项目经理陈浩介绍,此系列产品在立项之初做了大量调研工作,对调研所收集到的建议、要求及客户期望分类汇总、进行可行性分析并组织专家多次评审。此系列产品产品高度集成化、通过采用模块化线路实现体积小型化,化解了灯具对尺寸要求的压力。该系列产品的体积比目前市场上的同类产品都有优势;相对前几代产品相比,整体效率提高了2—5个百分点,此举将使产品的整体温升大降低,从而提高产品的寿命及可靠性;可实现从单颗LED至额定数量LED串联范围内均可以驱动。

另外,可工作于恒压或恒流驱动模式,同时恒流点可以自行设置;输出电压小于60Vdc;产品标准设计为单路输出,可通过转接线实现多路驱动。同时,新一代智能驱动电源相比之前更加完善。首先针对LED路灯、隧道灯、景观照明等严酷实际应用环境,采用了新技术、新工艺、新制程的专利产品。

支持多种智能调光控制

其次支持多种智能调光控制,分为可带系统和不带系统二大类别。不带控制系统有二类产品,其一是通过内置高精度电位器实现输出电流可调;其二是智能时控制产品,电源内置MCU,通过程序实现电流调节及定时调光达到智能时控。带系统控制的电源也有二类产品,其一是支持0-10V及PWM二合一调光,即可通过外接信号转换器实现通过智能系统控制,也可外接独立的0-10V信号或PWM信号控制。其二是嵌入式电力载波(PLC)智能电源,内置PLC等智能接收模块,实现远程无级调光及控制。

茂硕电源第五代LED产品推出以后收到了广大用户的好评和肯定,电压范围从35W到320W不等,充分的满足客户的需求。

相关阅读:

Marvell推出深度调光单级交流/直流LED驱动方案
//www.52solution.com/led-art/80015082

飞兆、NXP、TI、安森美四家LED驱动方案聚一聚
//www.52solution.com/led-art/80014843

匹配传统TRIAC无闪烁无电解电容的LED驱动
//www.52solution.com/led-art/80014793

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次