处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可与树莓派相媲美的“物美价廉”的Linux超级计算机方案

可与树莓派相媲美的“物美价廉”的Linux超级计算机方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-27

【导读】树莓派,众所周知是目前体积小、便宜、耗电少的计算机的典范。可是是不是它就是好的呢?本文为大家介绍一个只要99美刀的并行计算Linux的超级计算机,它不论是从性能,体重,耗电量上都和树莓派有的一拼,来看看吧!

便宜的,轻巧而又耗电少的计算机正在电脑世界中变成一种新潮流。售价25~35美刀的树莓派的出现是导致这一现象的主要原因。在大部分时候,树莓派吸引了几乎所有的目光,不仅因为它引领了潮流,也因为他是所有这种又小又便宜的电脑中便宜的。不过,尽管有树莓派冲锋在前,Adapteva公司仍然打算抢一抢它的风头。这家公司打算推出一台99美刀的并行计算Linux平台。

图 新Linux超级计算机Parallella的具体结构

而易见的,在价格上这个平台没有它的竞争对手那么有吸引力,但是考虑到 Adapteva的这个平台本意是为了给所有人一台价格不高,性能不差的超级电脑,这个价格区间与黑莓派的冲突并没有那么大。

这里要稍微解释一下,并行计算电脑可以同时进行几个运算进程,把大问题分散成几个小部分来运算。这个功能一般用在大型的超级计算机当中,例如IBM的Blue Gene/P。

图 Parallella的运算系统

尽管装载了这样的运算系统,Adapteva的名为Parallella的平台事实上只有一张信用卡那么大,就像树莓派一样。但是这个平台却搭载了更强大的组件。它有着1GB的RAM,两个USB2.0的接口,一个microSD卡插槽,一个HDMI接口,和一个10/100/1000以太网接口。所有的这些 都是一台99美刀电脑的标准配置,但是不包括这个平台的ARM A9运算器。这台运算器有个64核的“顿悟”多核加速器(Epiphany Multicore Accelerator),可以帮助这台机器达到90个“gigaflop(每秒十亿次浮点运算)”,大约略低于一个45Ghz的运算器(这种运算器可以 达到每秒千亿次浮点运算),就像超级计算机的主体一样,Parallela会使用Linux系统,版本是Ubuntu12.04。

尽管去年十月这家公司就完成了这个项目的筹款,本周他们才宣布台Parallella走下生产线。对于大部分消费者来说,这个设备不会迅速取代台式机和游戏平台,但是它逐渐成为一个强大地——同时便宜省电的——计算平台。

是不是心动了?心动不如行动,如果真的心仪这款价格只有99美刀的全新Linux超级计算机Parallella,那就赶紧吧,相信不会令大家失望。

相关阅读

基于计算机总线加密电路的设计方案
//www.52solution.com/industrial-art/80014733
凌华科技推出首款医疗专用无风扇计算机
//www.52solution.com/medical-art/80014519
ST新推高性能笔记本与计算机主板解决方案
//www.52solution.com/mobile-art/80014201
应用于汽车安检的的工业计算机方案
//www.52solution.com/auto-art/80012572
不到100美元的超级开源电脑设计方案
//www.52solution.com/mobile-art/80015152

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次