处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Cirrus Logic推首款白炽灯替换的单级LED驱动方案

Cirrus Logic推首款白炽灯替换的单级LED驱动方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-27

【导读】Cirrus Logic新推出的单级LED驱动系列CS1615/16适合白炽灯替代市场,并且是业界首款,他和其他单级LED驱动的区别是具有更高的调光兼容性。

Cirrus Logic公司近日推出首款适合白炽灯替换市场的单级LED驱动系列CS1615/16。由于使用专利技术,CS1615/16 能够在相同的总物料成本情况下,提供比其它单级LED驱动器更高的调光兼容性。Cirrus Logic 已经拥有一系列双级LED驱动器,并于2012年进入LED替换市场。CS1615/16系列再现与白炽灯泡媲美的调光性能以满足消费者需求,同时帮助原始设备制造商降低系统成本。


图一:LED驱动

在众多品种的调光器中,CS1615/16可一直调节至几乎零光输出,非常接近白炽灯泡的调光性能。而很多同类LED驱动器的调光性能却达不到这种程度,很多情况下它们甚至不能调暗至光输出的50%以下。调光范围有限、闪烁和开关失灵是导致LED灯泡高退货率的主要因素。

Cirrus Logic 公司能源部门副总裁兼总经理Tom Stein表示:“CS1615/16系列延续了我们的产品战略,不仅提供调光兼容性,还能降低系统成本。这种对性能和用户体验的专注将是推动广大消费者选择LED照明产品的关键所在。”

据市场研究公司Datapoint Research预计,LED升级替换市场将从2012年的2.485亿个增长至2016年的19亿个。

为测试调光兼容性,Cirrus Logic开发出一种测试方法,根据多重因素综合评定,包括无闪烁操作(灯泡在调光范围内任何一个点都不闪烁)、流畅的“单调”调光(灯泡稳步变暗,输出亮度无突然下降、无跳跃)以及完整调光范围(灯泡能在与低光输出范围内进行有效调节)。Cirrus Logic对300多个调光器进行测试,这些产品涵盖当今市场上流行的款式,代表了全球多数用户使用的调光器。在上述测试中,CS1615/16在单灯和多灯配置上均优于其它品牌。

Cirrus Logic的调光兼容性专利技术

大多数调光器是为纯电阻负载的白炽灯设计的,但是,在LED灯泡内的额外电子元件对兼容性构成挑战。Cirrus Logic的调光兼容性专利技术可识别使用中的调光器类型,并提供相应的操作模式搭配使用。这种自适应数字技术即使是在挑战的前切、后切以及智能数字调光器上,都能持续实现全部功能。Cirrus Logic的LED驱动器使得新一代灯泡达到能源之星计划、美国电气制造商协会和加州能源委员会制定的标准,也能满足其他组织对调光器兼容性提出的更新、更严格的要求。

CS1615/16提供原边恒流控制和精确的LED电流调节,并具有高效率、主动功率因数校正、总谐波失真率低等特点。这些IC支持隔离和非隔离的拓扑结构,并将EMI的设计简化到小。CS1615/16能够提供输出开路保护、输出短路保护和通过热敏电阻(NTC)实现的外部过热保护。CS1615专为120VAC线电压应用而设计,CS1616专为230VAC线电压应用而设计。

Cirrus Logic的单级LED驱动系列CS1615/16具有诸多优点,包括调光兼容性的提升,较高的效率和总谐波失真率低等,更重要的是可以降低成本。

相关阅读:

Marvell推出深度调光单级交流/直流LED驱动方案
//www.52solution.com/led-art/80015082

导入单级架构且PFC可调的LED驱动方案
//www.52solution.com/led-art/80014563

具有单级PFC、尺寸小、效率90%的LED电源方案
//www.52solution.com/led-art/80014441

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22004次
2 1N4001 0.19MB 17872次
3 DAC1220E 0.95MB 15870次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15826次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14010次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11686次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9284次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9072次
9 DS1337U+ 0.28MB 9069次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8986次