处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

MAX1169+ADC与PIC微控制器的接口

MAX1169+ADC与PIC微控制器的接口
来源:EDN电子设计技术 时间:2011-07-29
 

本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换器(ADC)至PIC微控制器。提供了对应PIC18F442的实例电路和软件。该软件包含了利用内部MSSP I2C*端口,以400kHz速率连接ADC至PIC微控制器的函数调用。 
MAX1169是一款16位、低功耗ADC,具有I2C兼容的2线串行接口。MAX1169的接口可支持快速模式(400kHz)和高速模式(高达1.7MHz)。

本应用笔记包括实例应用电路和用于PIC18F442的软件。该软件提供了利用内部MSSP I2C端口,以400kHz速率连接ADC至PIC微控制器的函数调用。因为其它微控制器具有类似的片上外围设备,所以实例中所提供的I2C通信程序被有意拆分为单独的I2C函数调用,以便快速移植到其它微控制器。表1所示为汇编程序范例中用到的单独的I2C接口函数调用。

这里讨论的应用电路采用了MAX1169EVKIT,包括:MAX1169、输入缓冲器(MAX4430)和经过验证的PCB。PIC和RS-232收发器IC (MAX3232)没有安装在MAX1169EVKIT板上。但已添加到系统中,图1所示是一个完整的应用电路。

 

 

    MAX11 69EVKIT上的SCL、SDA焊盘便于I2C兼容的串行接口的连接。400kHz I2C通信时,在R3和R4上接1.5k上拉电阻。

MAX1169的引脚排布便于模拟部分和数字部分的隔离。模拟部分聚集在引脚8-13,分布在IC右侧;数字部分聚集在引脚1-7,分布在IC左侧。引脚14也属于数字部分,但可以很方便地和IC左侧组织在一起。为获得性能,建议采用单独的模拟和数字电源,如图1原理图所示。

将模拟地与数字地分离开(如图2所示)可以得到较好的实际效果,利用铁氧体磁珠,如TDK MMZ1608B601C,连接两个地平面。这种布局可以避免微控制器系统时钟及其谐波成份馈入模拟地。已知PIC18F442的系统时钟为40MHz,考虑到MMZ1608B601C特殊的阻抗与频率特性,我们选择了这款铁氧体磁珠。图3给出了MMZ1608B601C阻抗随频率的变化曲线。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14171次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11846次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9108次