处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

时序分析和提取的进化之路

时序分析和提取的进化之路
来源:EDN电子设计技术 时间:2012-01-12

更好、更强、更快。对于某些人来说,这个词可能唤起他们对20世纪70年代美国电视剧《无敌金刚》(The Six Million Dollar Man)的记忆。但在今天,它所描述的是时序分析和提取必经的进化之路。从40纳米节点开始,互连线电阻电容效应对时序分析的影响越来越大,没有对这些效应的准确建模,不精确的延迟、信号完整性和噪声分析都可能导致芯片性能低下或完全失效。精确的时序分析依赖于高度精确的寄生提取,目前这种依赖性达到了前所未有的高度。在28纳米节点,设计规模日益扩大、需处理的提取规则不断增加、需分析的寄生角点数量急剧提高,这些均使得传统工具越来越无法满足目前的提取需求。目前在20纳米节点,随着双图案形成和重定向技术出现,工艺变异造成了芯片设计复杂性又一次飞跃式提高,这毫无疑问将会导致有更复杂的新情景需加以考虑,有大量的新角点需加以检查。

出于上文所述原因,特别是角点数量的增加,老式提取工具成为了难以负荷的漫长运行时间与绵延不断的时序工程变更单(ECO)和签核周期的代名词。为弥补这些缺陷,老式工具往往通过牺牲精度来加快提取速度,或配给大量硬件以在合理时间内完成多角点分析处理工作。

微捷码的QCP代表了提取技术的一次重大进化。这款工具经过了全新的设计,利用了现代化多核架构、专门解决多角点处理的数据模型战略以及分布式处理功能,可提供快速、精确的提取。它的单角点提取性能轻松胜过老式工具并不足为奇,倒是它的多角点提取的处理能力给人留下更为深刻的印象。例如:在一项只有8个角点的设计中,QCP提供了较第三方老式工具快上12倍的运行时间,见图1。由于每增加一个角点,运行时间只增加不到10%,一次提取可完成所有角点的分析,因此QCP可有效处理多个角点的设计。

图1:QCP提供了较第三方老式工具快上12倍的运行时间

当然,关于提取它所改善的不只是运行时间。任何人或任何工具在次工作时都可能得到错误答案。错误答案就意味着失效的芯片。为确保精度,QCP与行业黄金标准3D场解算器——微捷码QuickCap进行了集成。QCP已经过验证,其异常值的平均差/标准差与平均数/标准数与QuickCap有很高精度的相符性。与QuickCap的紧密集成不仅确保了QCP的提取精度,如愿意的话,它还可让设计工程师能够以场解算器的精度分析关键网路。在相较老式工具的大量基准中,QPC不断地以更少时间里提供了更为精确的结果。采用QCP,设计师能够有效轻松地获得正确答案。

QCP相对老式工具的进化优势在20纳米节表现得尤为明显,在该设计节点,双图案形成、重定向和金属分解复杂性等问题处理能力至关重要;在该设计节点,如金属掩膜转换和多金属蚀刻等问题都将一一出现,不仅是需分析的角点数量增加,而且还有伴随精确电容电阻值的计算出现的各种问题。微捷码正与代工厂密切合作,开发20纳米问题的解决方法,并将其合并进鲁棒性工具实现中。

为获得您所需的更好、更强、更快的提取,您需要QCP,需要这样一款可解决现代IC设计制造问题的进化性提取工具。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次