处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

高达72%效率,无需PWM调制的音频模块方案

高达72%效率,无需PWM调制的音频模块方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-23

【导读】便携设备的音频也在随着消费者越加苛刻的要求中和高体验中越加难设计。本文为大家介绍一种R类音频功放CS8323S,该音频功放模块,可以将效率提高达72%,无需PWM调制,同时将锂电池电压轨从3.7V提升到5.5V甚至是6.5V,同时实现各种过保护,着实不错。

上海智浦欣微电子有限公司针对小音箱市场再次推出了有震撼力的音频功放——CS8323S。针对目前小音箱市场多应用单节锂电池的实际情况,由于电源电压的限制,音箱的输出功率很难有实质的提升。终端市场渴望音频功放能够突破电源的限制,为负载提供足够的输出功率,为客户带来具有冲击力的听觉感受,从而为客户的终端产品带来切实的价值提升。CS8323S满足了终端的这些需求,CS8323S内部集成了DC-DC BOOST模块,升压模块可以把锂电池的电压轨从3.7V提升到5.5V或者6.5V,从而使得CS8323S的功放模块为4ohm的负载释放出3.7W或者5W的恒定输出功率,避免了终端产品由于锂电池电压的变化而带来的输出功率的变化,实现了了终端产品输出功率的恒定化。高达72%的整体效率使得简单的SOP16封装在足功率的情况下免除了发热的担忧,AB类D类可切换的设计,使得功放在有FM的情况免除了干扰的麻烦。更值得称道的是,DC-DC模块还可以作为独立的5.5V或者6.5V电压源为系统的其他模块供电,足够大的2A限流可以完全省略系统上其他需要升压的电源设计。

图 智浦欣推出R类音频功放CS8323S

产品简介:

CS8323S是一款内置BOOST升压模块R类音频功率放大器。内置的BOOST升压模块在5.5V和6.5V两个电压点之间可选。当BOOST升压模块在5.5V的情况下,可以为4 Ω的负载提供3.7W的恒定功率,并通过MUCH使能端的控制,BOOST模块可以单独提供可达2A的电流输出;当BOOST升压模块在6.5V的情况下,可以为4 Ω的负载提供5.0W的恒定功率.AB类D类可切换模式的设计,限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰.CS8323S在锂电池的供电电压范围内提供了极致的功率输出,使得CS8323S成为便携式音箱设备特别是扩音器产品的选择. CS8323S的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS8323S对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,尽可能的减少了外围器件,另外CS8323S内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。

图 智浦欣推出R类音频功放CS8323S设计图

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次