处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Marvell住宅智能灯泡平台上市 提供完整、开放的智能照明解决方案

Marvell住宅智能灯泡平台上市 提供完整、开放的智能照明解决方案
来源:21ic 时间:2013-04-23

 21ic讯 美满电子科技(Marvell)今日宣布,其住宅智能灯泡无线平台现已上市,该平台为制造商提供了高性价比、开放的端到端解决方案,用以开发符合能源之星的功耗要求的智能照明系统。新推出的Marvell住宅智能灯泡平台将全新的Marvell® 88EM8511低功耗AC/ DC控制器和无线微控制器嵌入于智能LED灯泡内,形成高端集成的片上系统(SoC)环境。相比于典型无线连接的灯泡,其集成电路(ICs)的数量节省了50%。基于此开放平台的款产品是与Zonoff家庭网关连接的Leedarson智能灯泡。

Marvell这款平台包括一个简易的低成本ZigBee®遥控器或一个基于Marvell MC200+8782 Wi-Fi微控制器模块的Wi-Fi到ZigBee的专用照明桥接装置。该平台完全支持广泛的ZigBee协议,并支持移动设备通过Wi-Fi访问。此外,Marvell公司的开放式架构使智能灯泡能够与大型零售商和服务提供商提供的多业务家庭网关建立连接,对于内置Wi-Fi功能的智能灯泡则可直接连接到无线路由器。

Marvell公司绿色能源产品副总裁Kishore Manghnani表示:“Marvell公司推出的诸如全新住宅智能灯泡平台等交钥匙LED解决方案迅速成为了智能照明市场的主流选择,这些解决方案能够帮助像Leedarson 与Zonoff这样的厂商迅速推出广泛的新型照明产品。Marvell凭借富于创新的先进的产品组合,为端到端照明解决方案提供价格经济的集成电路,同时减少了全球的能源消耗。”

住宅智能灯泡无线平台采用的其他技术包括:

· Leedarson集成智能灯泡产品和遥控技术

· Eastfield和其他ODM厂商的其它灯泡研发成果

· Zonoff多业务家庭网关和照明控制软件

· Marvell公司面向手机和平板电脑的开发的Kinoma ®软件平台家用照明控制App

立达信集团(Leedarson Lighting)总经理徐虹(George Xu)表示:“我们之所以选择与Marvell合作,推出的智能照明设计,是因为其高集成度LED电源IC和低功耗无线技术让我们能够以较低的材料成本开发符合能源之星功耗要求的智能灯泡。我们很高兴地看到,这种合作让我们能够将前沿的照明技术以实惠的价格带给消费者。”

Zonoff公司首席执行官Mike Harris表示:“Zonoff家庭网关与基于Marvell平台的Leedarson灯泡间快速便捷的连接过程,证明了该平台的开放性。此外,该平台使我们能够方便地对软件进行空中升级。基于Marvell住宅智能灯泡平台的系统实现了真正的智能,通过具性价比又环保的产品为制造厂商和消费者带来 了的照明创新。”

Marvell公司将于2013年4月23-25​​日期间举办的2013年美国国际照明展(LightFair International)上展示住宅智能灯泡无线平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22005次
2 1N4001 0.19MB 17873次
3 DAC1220E 0.95MB 15872次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15828次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14011次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11687次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9285次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9073次
9 DS1337U+ 0.28MB 9071次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8988次