处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可缩小面积的LED照明离线控制IC解决方案

可缩小面积的LED照明离线控制IC解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-23

【导读】LED照明灯具的离线控制有很多方案,可本方案介绍的用于LED照明灯具的离线控制IC解决方案,是通过对零件优化,达到不需要光偶合器及缓冲器电路等周边零部件,有利于削减零部件数量和贴片面积。是一可行的方案。

特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD. 日本东京) 推出用于LED照明灯具的离线控制IC XC9401系列。XC9401系列产品是用于LED照明灯具的离线控制器IC。通过对外置零部件的优化,能在85VAC~270VAC的范围内及DC输入的条件下工作,配合电路结构选定零部件,可以实现丰富多彩的规格。

方案介绍

采用了基本控制方式的固定断路时间控制,通过检测外置功率MOSFET中流动的电流,监测LED中流动的电流、提供用于LED照明灯具的稳定电源。可对应使用线圈的非绝缘电路解决方案以及使用变压器的绝缘电路解决方案,适应多种多样规格的电路解决方案的简单工作模式。非绝缘型电路结构与绝缘型相比,因为不需要光偶合器及缓冲器电路等周边零部件,有利于削减零部件数量和贴片面积。

XC9401系列备有XC9401A型、XC9401B型的2种功能类型,可以按照所需要的特性选择A型或B型。

A型是注重了功率因数的电路结构,通过将LED电流与输入电压(正弦波)同步而达到高功率因数。这种电路结构,不需要从AC输入到电桥式整流电路后方的大容量高耐压电解电容。因为输入滤波器消除了来自AC线路的高频开关噪音,可使用小容量的陶瓷电容

图 XC9401系列基板

B型是通过开关,使外置功率MOSFET的峰值电流一定,且能保持LED电流为一定值。这种电路结构,通过固定LED电流,可实现稳定的高效率光源。

图 XC9401系列SOT-26 (2.8 x 2.9 x h1.3mm)

此外XC9401采用了SOT-26封装,可缩小电路板的贴片面积,很容易安装到电灯中。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
2 1N4001 0.19MB 18113次
3 DAC1220E 0.95MB 16436次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次