处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可替代柔性电路的高效益解决方案

可替代柔性电路的高效益解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-22

【导读】当今的高效能医疗方案少之又少,特别是在创伤性和植入医疗应用中。不过现在Molex新推出的MediSpec高密度Micro-Ribbon电缆提供了具备可定制和可负担特性的高性能医疗解决方案。该电缆不受限制的能力,是柔性电路的理想高成本效益替代品。

的全套互连产品供应商Molex公司推出MediSpec高密度Micro-Ribbon电缆,替代具有使用含氟聚合物技术粘合在一起的带状平行线材的单独原线和柔性电路,形成具有易于布线和电气长度匹配特性的密集组件。这项创新技术是在Molex Temp-Flex设施中开发的,能够确保每根线材具有相同的长度,采用严格控制的间距来提供精确的电气性能。这些电缆适用于创伤性和植入医疗应用,比如导管、视频关节镜、血糖监测、植入治疗、疼痛管理,以及超声波和内窥镜检查等微创成像应用。

图 Molex推出高密度Micro-Ribbon电缆

基于Micro-Ribbon电缆的相关评价

Molex公司医疗战略营销经理Anthony Kalaijakis表示:“MediSpec高密度Micro-Ribbon电缆是我们实现提供具备可定制和可负担特性的高性能医疗解决方案的完美示例,由于这些电缆以超长度粘合在一起,并且以连续线轴形式供货,不受标准制造能力的限制,因而是柔性电路的理想的高成本效益替代产品。”

Micro-Ribbon电缆性能介绍

紧凑尺寸的Temp-Flex MediSpec高密度Micro-Ribbon电缆具有小间距(76 μm)、严格的容差(13 μm)和各种线规(36-50 AWG),能够实现多种高密度信号信道(每毫米多达13个信号,或者每平方毫米达169个信号)。Molex公司使用生物兼容材料,以期确保电缆安全地用于可植入和创伤性医疗应用。提供多种材料导体,包括镀银铜质、MP35N、贵重金属和不锈钢,以便支持高定制水平。

相关阅读:

1、FCI推出无屏蔽可支持Infiniband QDR应用的AirMax VS 电缆组件
//www.52solution.com/industrial-art/80014221
2、单根同轴电缆同时传输模拟CVBS和数字IP视频
//www.52solution.com/industrial-art/80014092
3、专门支持Thunderbolt电缆的Intersil低成本40nm收发器方案
//www.52solution.com/digihome-art/80011405

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次