处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可定制的多点触摸功能的电容式触摸屏解决方案

可定制的多点触摸功能的电容式触摸屏解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-22

【导读】随着电子产品的泛滥,该市场对触摸屏的技术的需求也在不断增长,各种先进的触摸屏方案在上演。这里为大家介绍的是一款可定制的多点触摸功能的电容式触摸屏解决方案,它广泛的应用于各种领域,为OEM厂商提供了具有高定制性的低成本选择。

的全套互连产品供应商Molex公司发布投射电容式触摸屏产品,利用Molex现有的电容开关技术,提供具有操作响应性和直观性的多点触摸功能性。这些触摸屏可让OEM厂商通过提供定制的嵌入式软件、多种屏幕和玻璃型款、多种处理外观和输出接口选择,以期满足特定的客户需求。

基于投射电容式触摸屏技术专家评价

Molex产品经理Jeff Nagy表示:“在手持式设备、监视器、显示器和其它互动应用等中低批量市场中,业界对触摸屏技术的需求不断增长,特别是在医疗领域。Molex投射电容式触摸屏为那些寻求在其产品中集成触摸屏技术的OEM厂商提供了具有高定制性的低成本选择,使得他们能够满足几乎任何客户需求。”

图 投射电容式触摸屏技术

Molex投射电容式触摸屏具有蚀刻导电层,能够穿过保护层感测触摸,提供多达2亿次操作的长使用寿命,10点多点触摸功能可以实现先进的手势功能,比如移动、旋转、扩大和点击打开。产品备有广泛的可定制选项,以期满足许多特定的设计标准和预算要求。

可提供的定制的要求性能:

2.0至32.00触摸屏尺寸设计范围,4096 X 4096 dpi分辨率
多种触摸屏材料,包括玻璃和玻璃、玻璃和薄膜、薄膜和薄膜
不同的玻璃型款,包括普通、化学增强和钢化,以及包括防闪烁、防反射和透明的表面处理外观
可以配置嵌入式软件,满足特定的电气输出需求
包括USB、I2C和分立信号的多种输出接口

应用范围

这款产品适用于包括医疗IV泵、去纤颤器、血糖仪和脉搏血氧仪、工业设备控制,以及平板电脑、手持式产品和GPS等消费产品。

有了这一可定制的多点触摸功能的电容式触摸屏解决方案,不管是哪个领域都可以通过提要求自己定制符合自己要求方案,这样针对性变强,使得设计也来得方便简洁,成本也控制了。不愧是一万能方案。

相关阅读

多点触摸、高精度、低功耗的Atmel 触摸屏方案
//www.52solution.com/mobile-art/80015026
VELUX 携手Energy Micro 打造新款触摸屏遥控器
//www.52solution.com/digihome-art/80014063
节省一万元DIY仿Surface触摸屏
//www.52solution.com/mobile-art/80013181

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次