处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

中兴通讯IP+RAN解决方案

中兴通讯IP+RAN解决方案
来源:EDN电子设计技术 时间:2012-01-10

随着移动互联网的快速发展,移动回程网面临的带宽压力与日俱增,传统的MSTP扩容模式成本加大、性价比降低,网络调整困难,无法适应基站插花式扩容和BSC分裂及未来LTE阶段X2接口需求,因此要向分组化、宽带化、自动化演进。

多业务运营商需要一张可同时承载基站、大客户、软交换等多种业务的综合承载网络。IP RAN以IP/MPLS技术作为基础,是综合承载网络的优选方案,可以在承载基站业务、软交换业务的基础上开展多种业务的承载。

此次中电信综合接入网采用中兴通讯IP RAN网络建设方案打造,ZXCTN9000/6000系列产品覆盖接入/汇聚/核心层,以分组内核实现多业务承载,具备高带宽、易扩展、成熟、可靠等诸多优点,能够为客户提供Mobile Backhaul/Metro-E/IP RAN/FMC/DataCenter端到端解决方案,有效降低网络建设和运维成本。

在此前中国移动三期的PTN招标项目中,中兴通讯ZXCTN9000/6000系列产品的PTN解决方案连续获得市场综合排名;在此次中国电信的综合接入网试点集采项目中,ZXCTN9000/6000系列产品的IP RAN解决方案又力拔头筹,获得综合排名,充分验证了中兴通讯能够适应不同客户以及未来网络发展需求的强大技术优势。

中兴通讯IP RAN及综合解决方案致力于移动基站、高品质大客户、软交换等业务的综合承载,符合FMC趋势,为运营商带来众多收益,具体表现在:

大带宽高性能——网络与业务高扩展性,降低扩容成本

面向未来的设计理念,为移动互联网的大发展提供坚实带宽基础;高性能接入众多业务,实现业务接入数量的高扩展性,降低扩容成本。

灵活承载方案——所有业务统一承载,降低建网成本

在接入3G/LTE高速以太接口的同时,兼容现网遗留接口E1/T1/STM-N等,实现所有业务接口统一承载,降低建网成本。

高质量保护方案——实现网络服务零投诉

提供丰富的保护方案,针对不同级别用户业务部署相应保护模式,实现业务全保障,提升用户体验。

高效运维方案——业务部署、配置轻松快捷,节省运维支出

网络配置、业务配置统一采用网管进行,简化配置步骤,降低配置难度;接入层设备采用即插即用业务开通配置方案,简化部署难度;网络保护倒换、性能、故障、告警等一般信息均由网管系统统一管理,并提供网络故障分层追踪和一键直达故障点能力;高效运维方案,提高运维效率,节省运维成本。

高精度同步方案——做到室内同步全覆盖

提供高精度频率和时间同步方案,实现室内、隧道、地铁等场所覆盖,节省GPS信号系统购置成本。

编辑点评:在3G/LTE加速发展、固网与移动网融合、承载网IP化的趋势下,全球主流运营商均已启动新一代分组承载网络建设,运营商迫切需要建立一张可以承载基站、大客户、软交换等多种业务的综合承载网络。IP RAN及综合承载网具有高带宽、易扩展、成熟可靠等诸多优点,受到了中国电信、中国联通和诸多海外运营商的青睐。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次