处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

NASA小行星追踪传感器研究通过一项关键设计测试

NASA小行星追踪传感器研究通过一项关键设计测试
来源:cnbeta 时间:2013-04-17

NASA(美国国家航空和宇宙航行局)先前投资了一项研发小行星追踪传感器的项目,现在这一研究通过了一项关键的设计测试。这项测试模拟了外太空的温度和压力环境,对近地天体相机(Near Earh Object Camera,NEOCam)进行测试。这其中NEOCam正是小行星追踪望远镜的关键组成部分。

 

 

NASA相信,这一传感器设备在识别、捕捉和定位靠近地球的小行星的过程中是至关重要的一部分。NASA先前就曾宣称计划捕获一颗小行星,NASA想在2021年之前完成这一任务,并派遣宇航员前往进行进一步的研究。

NASA认为这些近地天体应该是小行星或彗星,由于其运行轨道围绕太阳运转,所以可带入到离地球2800万英里的距离内。NASA表示发现和识别这些近地天体的麻烦就在于,许多位于太空中的小型浅色太空石在观察中看起来也很像,所以NASA认为使用依赖可见光的光学望远镜手机的数据并不准确。

于是在观测上就想到了红外传感器,可在观测到天气时描绘出小行星的尺寸及成分等。NASA目前的计划就是将这种传感器替换到天文望远镜中,可捕获定位从地球至月球四倍远的距离范围内的天体。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22005次
2 1N4001 0.19MB 17873次
3 DAC1220E 0.95MB 15872次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15828次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14011次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11687次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9285次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9073次
9 DS1337U+ 0.28MB 9071次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8988次