处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

英特尔通信平台解决方案助力网络变革

英特尔通信平台解决方案助力网络变革
来源:EEWORLD 时间:2013-04-17

在2015年之前,全球互联的智能设备总数将会达到150亿,2015年全年,智能设备生成的数据总量将会达到3.5PB字节,其中有1.5个PB字节将是通过网络进行传输的。

“数据流量的激增使得电信行业也发生了的变化,电信和移动运营商正在逐渐推出针对个人用户各种类型的服务,也就是说这种服务就像视频里展示的不再仅仅针对不同类型的用户,而是针对每一个人的需要。” 英特尔 通信基础设施事业部总经理Steve Price介绍道。然而对于这些电信运营商来说,过往的盈利模式已不能给他们带来盈利,因此他们必须投资网络容量的扩增。

此外,电信运营商增加网络的智能化管理来降低运营成本,同时增加服务方面的利润,这就需要更加开放的平台,更加快速的部署,以及新的资金流的涌入,能够支持这种新的商业模式的转型。

对此,英特尔通过其数据中心和服务商一道搭建一种基于X86标准的共同平台,再此基础之上利用软件层面的操作系统,厂商在这些平台之上逐渐推出了针对用户的数据中心。

三方面搭建基础网络构建

据Steve Price介绍,英特尔将会通过虚拟化、电力的管理和安全性三方面来助力网络构建的变革。

电力管理能节省能源的使用,所有电信厂商都需要获得相关的能源认证,这对于未来的构建模块来说是非常关键的。

虚拟化的作用就是把硬件层和网络的功能进行进一步的分离。同时各种应用程序、服务和网络的结点都能够根据具体的工作时间、工作地点和工作负荷来得到更好的分配。

后一点安全性也很重要,英特尔收购了McAfee使得其能够有力地确保网络上每一个解决方案的安全性。

通过网络功能虚拟化和SDN软件定义网络革新数据中心

Steve Price表示,英特尔将提供一种异构的网络接入架构,即可以允许进行小型的蜂窝接入、基站接入和云接入网络的方式。这种云接入方式对于电信运营商来说,将会提供的是更加节约成本的解决方案,同样也能够满足用户在不同的地方访问网络的需要。而对于用户来说,他们可以通过3G、4G或者Wifi方式随处进行网络接入。

在介绍SDN网络模式时,英特尔通信和存储基础设施事业部首席技术官Rajesh Gadiyar表示,SDN模式的一个基本点是把控制层和数据层分离开来,这样可以对所有的智能进行集中。“比如说可以通过一个可扩展的基础架构,把各种网络功能集中起来,使得我们可以更快地使用新型应用程序和新型的服务,同时也能够带来好的体验。对电信运营商来说,可以进一步扩大企业的收入。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22199次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15981次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次