处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

华北工控推出全新低功耗OPS模块提供方案

华北工控推出全新低功耗OPS模块提供方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-17

【导读】华北工控推出了一款全新的OPS模块,该模块基于IntelHM76芯片组,该芯片的组的优势就是能耗较低,而且符合流媒体智能化的趋势。

华北工控针对该规范首次推基于IntelHM76芯片组的OPS模块BIS-6330A。该模块不仅拥有高效的数据运算和强劲的高清播放能力,还拥有较低的能耗,是为数字标牌市场打造的另一个智能化、低能耗的多媒体播放系统解决方案,同时成为低碳环保的数字标牌应用的理想选择。
 

随着英特尔专门针对数字标牌行业的开放式可插接规范(OPS规范)的推出,智能高清的数字标牌播放系统开始迈向一个新阶段。华北工控针对该规范首次推基于IntelHM76芯片组的OPS模块BIS-6330A。该模块不仅拥有高效的数据运算和强劲的高清播放能力,还拥有较低的能耗,是为数字标牌市场打造的另一个智能化、低能耗的多媒体播放系统解决方案,同时成为低碳环保的数字标牌应用的理想选择。

BIS-6330A是华北工控针对数字标牌行业量身定制的产品,它基于IntelHM76芯片组,采用支持IntelSandyBridge/IvyBridgeCorei3/i5处理器,使整机具有高效的数据运算和强劲的高清播放能力。内部拥有1条SO-DIMM插槽,支持DDR31066/1333/1600以及两个HDMI端口和一个DISPLAYPORT显示端口,使整机支持独立双显;另外还用miniPCIE插槽,可支持WIFI模块,提供无线网络的连接;并且采用抽取式的外部硬盘存储,能实现超大数据量的快速替换和升级等特点。

OPS模块BIS-6330A的主要优势

支持Windows XP/Windows 7/WES 7/Windows 8
基于IntelHM76芯片组,支持Intel Sandy Bridge/Ivy Bridge Core i3/i5处理器
1条SO-DIMM插槽,支持DDR3 1066/1333/1600,可达4G
2x HDMI,1x DISPLAY PORT显示输出,支持独立双显
1个千兆以太网口,支持网络唤醒功能
1个miniPCIE插槽,支持WIFI无线网络连接,灵活的网络环境
完全符合OPS规范,抽屉式模块设计,安装方便快捷

OPS模块模块的主要应用

华北工控的OPS模块计算机BIS-6330A兼具了稳定可靠的工业级产品性能和智能化数字多媒体播放器的各种优势。以及采用标准的OPS模块设计,能将计算机平台与大屏显示进行有机地连接。使应用方案更加简单便捷。并采用可抽取式的外部存储,能实现超大数据量的快速替换和升级。

BIS-6330A兼具了稳定可靠的工业级产品性能和智能化数字多媒体播放器的优势,可广泛为多媒体广告牌、酒店数字告示牌、医疗告示牌,商场宣传数字牌等众多领域的多媒体终端提供更佳的解决方案。

OPS模块近几年来应用非常的广泛,无论媒体广告业、酒店告示业、还是医疗告示牌都可以用到,市场非常的强大。

相关阅读:基于Freescale ARM Cortex-A9架构的OPS模块BIS-6332A
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次