处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Molex投射电容式触摸屏技术提供高精度的可定制解决方案

Molex投射电容式触摸屏技术提供高精度的可定制解决方案
来源:21ic 时间:2013-04-17

21ic讯 Molex公司发布投射电容式触摸屏产品,利用Molex现有的电容开关技术,提供具有操作响应性和直观性的多点触摸功能性。这些触摸屏可让OEM厂商通过提供定制的嵌入式软件、多种屏幕和玻璃型款、多种处理外观和输出接口选择,以期满足特定的客户需求。

Molex产品经理Jeff Nagy表示:“在手持式设备、监视器、显示器和其它互动应用等中低批量市场中,业界对触摸屏技术的需求不断增长,特别是在医疗领域。Molex投射电容式触摸屏为那些寻求在其产品中集成触摸屏技术的OEM厂商提供了具有高定制性的低成本选择,使得他们能够满足几乎任何客户需求。”

Molex投射电容式触摸屏具有蚀刻导电层,能够穿过保护层感测触摸,提供多达2亿次操作的长使用寿命,10点多点触摸功能可以实现先进的手势功能,比如移动、旋转、扩大和点击打开。产品备有广泛的可定制选项,以期满足许多特定的设计标准和预算要求,包括:

· 2.0至32.00触摸屏尺寸设计范围,4096 X 4096 dpi分辨率

· 多种触摸屏材料,包括玻璃和玻璃、玻璃和薄膜、薄膜和薄膜

· 不同的玻璃型款,包括普通、化学增强和钢化,以及包括防闪烁、防反射和透明的表面处理外观

· 可以配置嵌入式软件,满足特定的电气输出需求

· 包括USB、I2C和分立信号的多种输出接口

这款产品适用于包括医疗IV泵、去纤颤器、血糖仪和脉搏血氧仪、工业设备控制,以及平板电脑、手持式产品和GPS等消费产品。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22219次
2 1N4001 0.19MB 18132次
3 DAC1220E 0.95MB 16456次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15998次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14190次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11864次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9438次
8 DS1337U+ 0.28MB 9214次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9213次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9128次