处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

PPTV借势愚人节另类营销 推社交化视频应用“趣点”

PPTV借势愚人节另类营销 推社交化视频应用“趣点”
来源:EEWORLD 时间:2013-04-09

上周五,PPTV通过官方微博表示“4月1日将有大事发生”,是出硬件产品?或是纯粹的愚人节恶搞?……无论业内如何猜想官方始终不透露半点消息。直至预定时间“2013.4.1 14:41”该谜底终于浮出水面,PPTV通过官方微博宣布推出社交视频应用“趣点视频”,为移动用户提供短视频社交分享服务。

PPTV选择在4月1日这样特殊的日期推出新产品,虽符合一些人的猜测但多少还是有些出乎意料,对于贴有“恶搞”标签的愚人节来说,与大众开玩笑是一件冒风险的事情,稍有闪失便有可能损害企业品牌,但也不乏众多颇具娱乐精神的品牌一展娱乐绝技。 “趣点视频”的出场算是一次非常讨巧的事件营销, “有种、有料、有趣”、正是“趣点视频”的鲜明标签,而“娱乐互动”也正是PPTV在2013年主要着力的方向。

据了解,趣点视频是目前国内首款社交短视频应用,帮助用户发现其感兴趣的短视频内容,并借助社交网络进行分享传递。据了解,用户可以通过社交网络、订阅相关账号、搜索推荐等方式在趣点视频寻找其感兴趣的视频内容。目前 ,趣点视频已经在AppStore上线,并与新浪微博、腾讯微博实现账号互通 ,从而打通移动用户的“社交圈子”。

在接受记者采访时,聚力传媒CEO陶闯博士表示, 随着网络视频量的不断增加,用户在海量的视频中发现自己感兴趣的视频是目前面临的一大问题。而“趣点”提供的正是解决用户在移动和有限的娱乐时间环境下,消费短视频的娱乐服务。通过聚合+社交+分享模式,建立社会化用户兴趣圈,来达到个性化的视频享受。

业内人士分析,PPTV于去年着手布局UGC领域,相关频道已在低调运作之中,推出趣点视频易于使UGC内容与其移动用户打通。经记者求证,陶闯博士透露PPTV的UGC已经在网页端上线,移动端和PC端也将很快推出,待“趣点”的社交网络成型之后,将考虑“社交网络+UGC”模式,弥补PPTV在UGC业务方面的空白。

在移动互联网大行其道之际,网络视频领域在移动终端迎来新生,短视频社交分享应用无疑成为下一个市场热点。目前国外社交视频应用主要由Socialcam和Viddy ,国内市场则尚处于空白阶段。业内人士认为,在目前内容越来越同质化的互联网视频中,创新能力是脱颖而出好的武器。伴随着运营商资费下调以及宽带速度的不断提升,越来越多的用户将开始通过移动互联网终端观看、分享视频内容,趣点视频的应用模式将成为未来视频网站们的主攻方向。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次