处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

AdaptecbyPMC联合希捷公司现场演示高性能端到端12Gb/s SAS存储解决方案

AdaptecbyPMC联合希捷公司现场演示高性能端到端12Gb/s SAS存储解决方案
来源: CCTIME飞象网 时间:2013-04-09

引领大数据连接、传送以及存储,提供创新半导体解决方案的PMC®公司(纳斯达克代码:PMCS)今天宣布Adaptec®byPMC将与 希捷 公司(Seagate)携手,展示一款涵盖完整产业链的端到端12Gb/sSAS存储解决方案。该解决方案将在2013年4月10日至11日召开的2013年北京英特尔信息技术峰会(IDF2013)上作为公司现场展示全系列存储产品中的一部分向公众展出。

该演示方案采用了市场上首款12Gb/sSAS片上RAID(RoC)方案——PMC公司的16端口SRCv12Gb/s 芯片 (PMC PM8063),在半高的MD2 卡上支持全速8线PCIe Gen3 带宽,同时提供内部及外部12Gb SAS的连接,可以处理线性或随机的工作负载。该方案与安装在Chenbro 12Gb/s 2U 机架式机箱上的希捷12Gb/s SAS 企业级SSD相连。

PMC公司企业存储解决方案副总裁DerekDicker表示,“自2012年11月推向市场以来,PMC公司量产的12GbROC扩展器及控制器一直为主流的系统存储及服务器客户所采用。PMC在为客户提供可量产的扩展器、RoC以及IO控制器等产品方案上占据市场先机,而这些产品方案将帮助我们的客户更快更早地将成熟并且可靠的产品推向市场。”

传统的数据中心解决方案无法满足日益增长的密度和性能需求。这次演示将高性能的Adaptec12Gb/sRAID解决方案与希捷公司企业级SSDs相结合,配以Chenbro 公司业界的机架设计,能够实现在数据中心和其他高密度存储环境里部署SSD的IOPs和低延迟性能。

AdaptecbyPMC 也将于IDF期间展示其全系列产品线,包括24、16以及8端口的7系列产品线,以及推出的HBA产品家族,包括7H以及带独有加密功能的7He产品,涵括16口以及8口的产品。欢迎莅临E60展位参观。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次