处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

AVX为高科技汽车电子用的应用发布了符合AEC-Q200规范的射频芯片电容器系列

AVX为高科技汽车电子用的应用发布了符合AEC-Q200规范的射频芯片电容器系列
来源:EEWORLD 时间:2013-04-09

格林维尔,南卡州 – 作为高端被动元器件与连接器方面的生产厂家, AVX 公司为汽车电子应用发布了全新符合 AEC-Q200 规范的射频芯片电容器。该全新 C0G (NP0) 电介质汽车电子用 “U” 系列的电容器可在 0402 和 0603的封装尺寸具有超低ESR和高Q值达到或超过了AEC-Q200规范的统一性要求。其无铅的射频芯片电容器符合RoHS标准及适用于车载的无线网络、防碰撞系统、汽车通信系统和交通警报系统的应用等。

“AVX 新的汽车电子用 ‘U’ 系列的电容器专门设计以帮助汽车工程师满足客户对更高的连通性和高科技安全功能的需求,”AVX的高级营销应用工程师Larry Eisenberger介绍说,“这些功能的基本技术虽然已被广泛接受的, 但还必须满足汽车电子应用的尺寸与安全条例。”

该 “U” 系列的射频芯片电容器额定使用于温度范围为-55°C 到 +125°C以及具有无铅的,镀的由镍/锡制成的端头。该系列的0402尺寸电容器的电容量与公差范围在1MHz 为 .2pF到22pF, 0603尺寸电容器的电容量与工差范围在1MHz为 1pF到100pF。汽车电子用 “U” 系列电容器可用4个不同工作电压:0402尺寸的电容器为25到 50WVDC与0603尺寸的电容器为50, 100, 和 200WVDC。

"U" 系列电容器为7寸或者13寸的卷轴包装出售,或批量出售。交货时期是10周。

如需获取更多信息, 请访问我们的网站www.avx.com.

公司简介

AVX公司是一家的被动电子元器件和连接器供应商。公司在15个不同国家设有24个生产和销售服务部门。AVX公司还生产各类电子元器件,包括电容、电阻、过滤器、时钟器件和电路保护器件,连接器等。公司为美国上市公司,纽约证交所代码:(NYSE:AVX)

有关进一步信息,请联系:
Jiri Machanicek
Technical Marketing Manager
AVX
电话:+420 575757-161
电子邮件:JiriMachanicek@avxeur.com
Web: www.avx.com





有关媒体查询:
Nick Foot 或 Heiko Hespen
BWW Communications
Longlands House, Hart Street
Henley-on-Thames, Oxon, RG9 2AR, UK
电话: + (44)-1491-636 393
电子邮件: nick.foot@bwwcomms.com
或 heiko.hespen@bwwcomms.com







热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16457次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16000次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9216次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9215次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次