NuageNetworks日前推出开放的基于软件的解决方案,助力企业打破 数据中心 网络的各种限制,大力推广企业云计算服务。NuageNetworks是 阿尔卡特朗讯 (巴黎证交所和纽约证交所:ALU)投资公司,主要致力于开发软件定义网络( SDN )解决方案。本次NuageNetworks推出的虚拟化业务平台(VSP)将帮助医疗、银行业、公用事业与企业网细分市场、大型互联网企业和电信服务提供商拓展云服务范围,为各行业客户提供即时、安全、可靠的网络连接。
NuageNetworks将于今年4月率先在欧洲和北美地区进行VSP试点。参加试点项目的客户包括英国云服务提供商Exponential-e、法国电信服务提供商SFR、加拿大电信服务提供商TELUS及的美国医疗机构匹兹堡大学医疗中心(UPMC)。预计今年年中VSP商用服务将在全球范围内推出。
阿尔卡特朗讯新任首席执行官MichelCombes表示:“在就任首席执行官的首日代表阿尔卡特朗讯宣布重大新闻,拓展潜在市场,我倍感兴奋。阿尔卡特朗讯SDN策略及NuageNetworks品牌的产品线与CloudBand?管理系统基于同样的云资源调配理念与技术。凭借这些技术优势,我们将帮助电信企业与云服务提供商构建大型云端基础架构和业务,开辟新的营收渠道,实现客户和自身双赢。”
目前,企业和个人用户不断推动云计算和存储业务需求增长。从IT的角度看,当前数据中心设备性能强大,数据中心的运营者几乎可以即时添加或修改虚拟服务器和存储资源为客户提供服务。
然而,由于网络资源调配的灵活性不足,无法有效利用网络容量。目前,网络资源的提供仍需详细的技术规划、手工设置和复杂的系统及处理流程,才能使用户连接到所需的计算和存储资源。SDN解决方案令这一难题迎刃而解。市场研究公司IDC数据显示,预计2016年SDN市场规模将从2013年的3.6亿美元增长至37亿美元。
各大SDN公司通过不同方式进入市场,但大部分代SDN解决方案只能解决部分问题。相比之下,NuageNetworks的VSP是一套综合解决方案,拥有更加全面的功能,使整个数据中心网络实现自动化——与以往需要数日完成网络资源调配相比,VSP可以在短短数分钟内为每位客户提供安全的网络资源,并帮助客户确保其业务的安全性和可靠性。VSP还可以进行拓展以支持服务于成千上万客户的超大数据中心,这些客户自身往往也拥有数以千计的用户。因此,VSP可以为大型企业、大型互联网公司和电信服务提供商交付公共云、私有云、混合云服务。
NuageNetworksVSP的主要优势包括:
提供开放的仅软件解决方案,适用于OpenStack、CloudStack、VMware等云计算环境及所有数据中心网络交换机。
在数据中心内部、数据中心之间、数据中心与企业VPN之间提供无缝连接。
贝尔实验室(BellLabs)研究结果显示,VSP可将网络使用率及效率提升高达40%。此外,通过解除网络限制,VSP可实现计算工作量的自由调配和移动,从而将服务器的利用率提升40%。
无论在何处运行应用,甚至将应用迁移至位于其它机架或数据中心的服务器,都能为其快速提供可用网络。
通过IT友好的语言提供一套标准API从而实现全面的可编程能力。
基于阿尔卡特朗讯业务路由器操作系统(SROS)软件,该操作系统10年来为包括全球前40大运营商在内的电信服务提供商提供大规模、可靠的、关键业务网络。
NuageNetworks首席执行官SunilKhandekar表示:“SDN是数据中心网络领域令人振奋且非常有前景的新兴技术。我们通过交付与技术和层次独立的平台,实现网络‘让路’,使其不再限制服务器和存储资源的使用与云服务的性能。随着越来越多的公司迁移到云端,我们将有能力帮助他们实现网络自动化,从而为客户提供即时网络连接。”
Exponential-e董事总经理MukeshBavisi表示:“Exponential-e处于一个竞争非常激烈的市场,我们的员工一直以提供创造性和差异化的服务为骄傲。因此,我们很高兴与NuageNetworks共同进行SDN解决方案的测试和试点,从而满足客户不断变化的需求。”
TELUS首席技术官IbrahimGedeon表示:“我们正在投资建设多租户数据中心基础设施,从而向客户提供创新性的云服务。我们对SDN技术的预期市场价值与NuageNetworks的价值主张不谋而合,即部署一个自动化、虚拟化数据中心网络架构,这将帮助我们灵活、快速地将云服务推向市场,并提供与企业客户目前使用的VPN服务的无缝对接。因此,我们推荐NuageNetworks的技术方案。”
UPMC的IT基础设施部门副总裁WilliamHanna表示:“我们在数据中心虚拟化领域一直处于地位,在快速发展的医疗领域为临床医师及其他客户快速提供快速、可靠、灵活的服务。通过部署NuageNetworks的SDN解决方案,我们希望能够进一步深化公司依托智能化技术为病人提供值得信赖的服务的战略。”
Citrix集团云业务平台副总裁兼总经理SameerDholakia表示:“在ApacheCloudStack支持的CitrixXenServer和Citrix CloudPlatform平台上整合Nuage Networks的SDN解决方案,将帮助企业客户和服务提供商通过数据中心即时、动态地部署网络业务,并加速推出更多应用。此外,Nuage Networks与类似Citrix厂家的合作中取得成果,充分体现了开放精神对云服务技术创新的重要作用。”
F5业务开发部高级副总裁JimRitchings表示:“F5已着手与NuageNetworks合作,将F5平台中SDN4-7层的业务功能纳入这一全新解决方案。Nuage Networks采用一种强有力的、全新的方法在虚拟化环境下提供即时、灵活的网络服务。由于流量管理对于云端应用的性能、可用性和动态服务创建至关重要,我们将与Nuage Networks携手为客户加速部署具有差异化优势的云服务。”
惠普行业标准服务器高级副总裁兼总经理MarkPotter表示:“目前,服务提供商群体希望通过支持SDN的全新动态业务抢占云业务市场。惠普和NuageNetworks拥有共同的目标——向行业标准SDN技术方案过渡。能够将我们市场的服务器和存储设备产品集成到NuageNetworks提供的解决方案中,我们感到非常高兴。”
PaloAltoNetworks业务开发和企业发展高级副总裁ChadKinzelberg表示:“通过与Nuage Network合作,基于Palo Alto Networks的下一代实体或虚拟防火墙我们可以为客户提供健全的、动态并且可扩展的控制功能。我们推荐Nuage Networks的的解决方案,加强网络控制,包括对关键业务层的控制,助力云业务部署,这是促进SDN解决方案推广的能力。”
NuageNetworks与美国当地时间4月2日早9:15(东部时间下午12:15/欧洲中部夏令时间下午6:00)网络直播新闻发布会。请点击//www.media-server.com/m/p/2jtxear6观看新闻发布会。