处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

网络摄像机H.264算法应用及四大优势分析

网络摄像机H.264算法应用及四大优势分析
来源:互联网 时间:2013-04-07

       H.264是在MPEG-4技术的基础之上建立起来的,其编解码流程主要包括5个部分:帧间和帧内预测(Estimation)、变换(Transform)和反变换、量化(Quantization)和反量化、环路滤波(Loop Filter)、熵编码(Entropy Coding)。

  H.264与MPEG-4

  AVC(H.264)是1995年自MPEG-2视频压缩标准发布以后,、有前途的视频压缩标准。H.264是由ITU-T和ISO/IEC联合开发组共同开发的国际视频编码标准。通过该标准,在同等图象质量下的压缩效率比以前的标准提高了2倍以上,因此,H.264被普遍认为是安防有影响力的行业标准。

  H.264是MPEG-4标准所定义的,同时也是技术含量、代表技术水平的视频编码格式之一。

  H.264价值的部分无疑是更高的数据压缩比。在同等的图像质量条件下,H.264的数据压缩比能比当前DVD系统中使用的MPEG-2高2-3倍,比MPEG-4高1.5-2倍。正因为如此,经过H.264压缩的视频数据,在网络传输过程中所需要的带宽更少,也更加经济。在MPEG-2需要6Mbps的传输速率匹配时,H.264只需要1Mbps-2Mbps的传输速率。

  与MPEG-4一样,经过H.264压缩的视频文件一般也是采用。avi作为其后缀名,同样不容易辨认,只能通过解码器来自己识别。

  H.264与以前的国际标准如H.263和MPEG-4相比,的优势体现在以下四个方面:

  1、将每个视频帧分离成由像素组成的块,因此视频帧编码处理的过程可以达到块的级别。

  3、对连续帧的不同块采用临时存放的方法,这样,只需对连续帧中有改变的部分进行编码。该算法采用运动预测和运动补偿来完成。对某些特定的块,在一个或多个已经进行了编码的帧执行搜索来决定块的运动向量,并由此在后面的编码和解码中预测主块。

  2、采用空间冗余的方法,对视频帧的一些原始块进行空间预测、转换、优化和熵编码(可变长编码)。

  4、采用剩余空间冗余技术,对视频帧里的残留块进行编码。例如,对于源块和相应预测块的不同,再次采用转换、优化和熵编码。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22199次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次