处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

使平板电脑耗电减少的集成电流阱的驱动器方案

使平板电脑耗电减少的集成电流阱的驱动器方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-03

【导读】伴随着平板电脑的风靡,平板的耗电背光也面临着一个问题,为平板电脑选择的背光驱动器,需要考虑所有的应用要求。在满足除效率以外的所有要求方面,集成电流阱的驱动器是选择。本文介绍一种驱动器方案,可以带来一种化电池使用时间平板电脑背光。

先给大家介绍一下平板电脑驱动器的一个方案。

示例背光配置

根据平板电脑背光的要求,具有集成电流阱的背光驱动器,例如:德州仪器TPS61181A笔记本电脑背光驱动器,可以针对平板电脑背光进行优化。对于那些使用两节锂离子电池的平板电脑而言,驱动器和升压功率级都可以直接通过电池供电。而对于那些只使用单节锂离子电池的平板电脑来说,驱动器偏压轨可以由面板的AVDD轨或者系统的另一个电源(4.5V 或者更高)来供电。由于TPS61181A能够提供比大多数平板电脑要求的功率稍微更高一些的功率(也就是说,功率FET稍微过大,因此RDS(on)非常低),所以相比专为该输出功率而设计的转换器,这种转换器的功耗更低,从而进一步化了效率。图2显示了6S6P配置TPS61161A的测得效率结果。

图1:为平板电脑背光供电的TPS61181A


图2:单体锂离子电池供电时的TPS61181A效率


平板电脑背光要求

与笔记本电脑或者上网本一样,平板电脑背光驱动器应用同样基于DC/DC转换器和接地电阻通路,以用于LED。这种应用一般具有如下一些要求:

  1、RF范围内低EMI

  2、亮度高度期间无可视闪烁

  3、陶瓷输出电容压电嗡嗡声引起的可听噪声小

  4、显示器亮度一致

  5、高调光比

  6、效率,实施电池使用时间

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22227次
2 1N4001 0.19MB 18139次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11872次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9223次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次