处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

面向“未来机载能力环境”,风河推出商业现货解决方案

面向“未来机载能力环境”,风河推出商业现货解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-04-03

的嵌入式和移动软件提供商 风河 公司®近日宣布,该公司于4月2日在俄亥俄州费尔伯恩举行主题为“未来机载能力环境(FACETM, Future Airborne Capability Environment)”的空军技术交流大会(TIM, Technical Interchange Meeting)。与会企业风河公司在大会上推出商业现货(COTS, Commercial Off-The Shelf )解决方案,这是一次了解FACE架构产品和技术的绝好机会,同时风河公司还展示了基于FACE技术标准的产品。

该解决方案集风河公司、Core Avionics & Industrial LLC (CoreAVI)、GE Intelligent Platforms、Esterel Technologies以及Real-Time Innovations (RTI)等企业产品于一身的集成平台。该平台采用风河公司的VxWorks® 653操作系统,VxWorks® 653是一款集成模块化航空电子系统(IMA, Integrated Modular Avionics)的专用实时操作系统,广泛应用于近300种应用程序中,可以让各种商用及军用程序无缝集成到FACE平台上。

该解决方案还提供包括CoreAVI RTCA DO-178C认证文档 以及OpenGL SC 图形驱动程序、Esterel SCADE Display™认证包、用于FACE应用程序开发的GE Intelligent Platforms FORCE1™ 开源开发环境以及RTI Connext™ DDS标准。

风河公司航空及国防业务资深总监及FACE业务工作组FACE外展小组、委员会主席Chip Downing说:“不断提高航空电子平台和系统的互操作性和可重用性是FACE联合体的根本宗旨。风河公司有幸与其它FACE联合体成员一起推动这一领域的发展。采用COTS组建的FACE解决方案可以明显降低开发成本,缩短开发周期,并提升DO178C认证和其它安全认证标准的符合性。”

作为开放群组(The Open Group)管理下FACE联合体的主要成员,风河公司持续保持其在航空电子领域的地位,并活跃于FACE联盟的运作、技术以及业务委员会。FACE联合体于2010年成立,通过定义软件组件和架构板块之间的标准化接口方法,确立了开放架构(OA, Open Architecture)、集成式模块化航空电子(IMA)以及模块化开放系统架构(MOSA, Modular Open Systems Architecture)的宗旨。

有关未来机载性能环境(FACETM)空军技术交流大会(TIM)暨博览会的详情及报名信息,请登录www.opengroup.us/face/meetings.php?action=show&mtid=50。欲知有关风河公司航空及国防解决方案的更多详情,请登录www.windriver.com/solutions/aerospace-defense/。

关于风河系统公司
风河(Wind River)公司是Intel(NASDAQ:INTC)的全资子公司,也是的嵌入式和移动软件提供商。从1981开始至今,风河公司一直是嵌入式设备中计算技术的先锋。在当今世界中,已经有超过10亿台产品应用了风河公司的技术成果。风河公司总部设在美国加州的Alameda,在全球15个国家设有分支机构。关于风河的更多内容,请访问//www.windriver.com/或//blogs.windriver.com/。

媒介联系:
Samantha Hsu
市场经理
美国风河系统有限公司北京代表处
电子邮件: Sam.Hsu@windriver.com
//weibo.com/windriverchina




武璟琨
斐安缇纳营销传播研究咨询有限公司
电话:010-63752895
电子邮件:chriswu@fntpr.com



热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22224次
2 1N4001 0.19MB 18136次
3 DAC1220E 0.95MB 16462次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16006次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14194次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11869次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9442次
8 DS1337U+ 0.28MB 9221次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9220次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9134次