处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

低功耗、高集成可支持5V工作的先进模拟模块方案

低功耗、高集成可支持5V工作的先进模拟模块方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-03

【导读】Microchip扩展PIC24 Lite单片机产品组合,集成先进模拟模块并支持5V工作电压,而全新的PIC24 Lite MCU采用片上运放、8位DAC、12位ADC、灵活PWM模块和超低功耗技术,适用于成本敏感的汽车、消费电子、医疗和工业应用。

的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,其16位PIC 单片机(MCU)产品组合新增一个低成本的PIC24F“KM”系列。该系列采用多种低引脚数的封装,提供高达16 KB闪存、2 KB RAM和512B EEPROM以及先进模拟集成,适用于成本敏感的汽车、消费电子、医疗和工业应用。

PIC24F“KM”系列提供了一个全新水平的集成模拟功能,例如:具有阈值检测的12位ADC、模拟控制环路和精密比较器参考的8位DAC,以及协助传感器放大的运算放大器。PIC24“KM”MCU首次采用了全新的多输出捕捉/比较/PWM模块(MCCP)和单输出捕捉/比较/PWM模块(SCCP)外设,其中包括集成定时器和先进PWM控制,有助于实现电机控制、电源和照明应用。MCCP和SCCP模块在一个时基中结合了定时器、输入捕捉、输出比较和PWM功能,以获得的灵活性。这些模块包括16/32位定时器支持,而且因为其异步操作能力,可以利用高速时钟操作来实现更高分辨率。它们还能在休眠模式下的自动操作,以优化功耗。

PIC24F“KM”系列也是个为增加片上外设互连而提供可配置逻辑单元(CLC)的PIC24系列。CLC模块可以创建自定义片上实时逻辑,并有CLC配置工具支持,以便以图形方式对电路进行编码,而不是使用汇编语言或C语言,从而节省了程序员的时间。

Microchip的MCU16产品部门总监Joe Thomsen表示:“Microchip秉承以全新的灵活外设不断创新,帮助设计人员简化电路板设计和降低系统级成本。KM系列的全新PWM模块、CLC和高度集成的模拟信号链有助于实现各种应用。”

除了先进外设集成,“KM”系列还包括对3V和5V应用的支持。许多用户对于便携式电池供电应用,喜欢3V操作,而3V“KM”产品全部包括了能实现电池寿命的超低功耗XLP。另一些用户则喜欢5V操作的PIC24FV16KM版本产品,用于那些将更大动态范围、抗干扰性和鲁棒性视为关键因素的应用中。对于要设计诸如流量计、烟雾探测器、步进电机和BLDC电机、LED调光、电池充电、环境传感器及便携式一次性使用医疗用品等成本敏感型应用的客户而言,PIC24F“KM”凭借其极低的功耗和集成的先进模拟模块,无疑是一款卓越的解决方案。
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16457次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16000次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9216次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9215次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次