处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

NXP推出更加紧凑、节能的GreenChip移动充电解决方案

NXP推出更加紧凑、节能的GreenChip移动充电解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-27

 

【导读】NXP全新的GreenChip解决方案引入了创新型架构,专门设计用于让智能手机和平板电脑的充电器更加紧凑、节能和经济,而且还不影响可靠性。截至本月,恩智浦各全球发售10亿枚GreenChip IC。

 

随着"智能手机"和"平板电脑"之间的界线越来越模糊,其中无论什么设备都需要尽可能小巧、轻便和高效的充电器。近日在APEC 2013应用电源电子大会上,恩智浦半导体推出了其全新GreenChip解决方案,专门设计用于让智能手机和平板电脑的充电器更加紧凑、节能和经济,而且还不影响可靠性。GreenChip TEA1720A与TEA1705结合使用,将成为高性能、低功耗控制器,用于10W及10W以下的移动设备充电器。这款全新IC是节能GreenChip电源IC产品组合的成员,截至本月,恩智浦各全球发售10亿枚GreenChip IC。

全新GreenChip解决方案引入了创新型架构,该架构使用次级侧(TEA1705)检测负载级变化,从而在突发模式中生成初级侧(TEA1720A)的唤醒中断。TEA1720A是驱动外部双极晶体管的原邊返饋SMPS(开关模式电源)控制器,而TEA1705则作为次级侧的瞬时控制器。TEA1720A与TEA1705提供快速瞬时响应(5V ±5%)。这种方法支持使用更小的输出电容(2 x 270 μF或更低),其与整体GreenChip解决方案的高集成度减少了PCB所需的空间,使充电器能够置于约1立方英寸的紧凑型外形尺寸中。这也实现了低于10 mW的极低空载功耗。

恩智浦半导体电源解决方案产品线总经理Marcel van Roosmalen表示,"作为智能手机和平板电脑用户,我们都知道,当您一直在路上时,需要使用更加紧凑的充电器和更快的电池充电速度,这将让世界变得大不一样。GreenChip TEA1720A和TEA1705实了这一愿景,同时还限度地减少了充电器在待机状态的功耗。从制造商的角度来看,我们提供了优雅、高度集成的解决方案,减少了所需的外部元件数,实现了更高效率、更高功率密度、大幅成本节约和强大的性能。凭借今天超过10亿枚销量的GreenChip  IC,以及各种应用中的充电器、适配器的电源方案这些成功经验,这款针对智能手机和媒体平板电脑的一代GreenChip IC是一个重要补充,有助于加速实现下一个 "10亿IC出货量" 里程碑。"

GreenChip TEA1720A和TEA1705控制器符合USB电池充电规范,以及能源之星2.0和2014年生效的美国能源部能源效率新标准。TEA1720A包括无需外部分压电路即可实现快速启动时间(<200 ms)的集成高压(HV)启动,无需光耦合器的一次检测,集成发射极开关器件,以及带自动重启功能的过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)和钳位保护等集成保护功能。此外,该解决方案使用外部NPN晶体管实现了大幅节约。

恩智浦半导体副总裁暨电源管理和照明解决方案事业部总经理Stéphane Curral表示:"实现了10亿GreenChip电源IC的里程碑,恩智浦要庆祝我们帮助器件制造商在全球节能方面所做出的卓越贡献,GreenChip实现了更小、更酷、更加强大和更加有效的器件--所有这些因素都促成了它的成功。我们将继续创新,确保GreenChip一直是电源和照明应用的前沿解决方案。"

上市时间

GreenChip TEA1720A和TEA1705已在加利福尼亚州长滩的应用电源电子大会(APEC)恩智浦展台(401号)上展出。这两款产品已面向主要客户推出样品,并计划于2013年第二季度开始批量生产。此外,恩智浦还将展示计划于今年下半年推出的工程样品TEA1836。
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次