处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可少消耗92%电量、延长电池寿命的新型FRAM方案

可少消耗92%电量、延长电池寿命的新型FRAM方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-26

【导读】富士通推出的新型FRAM产品-MB85RS1MT 和 MB85RS2MT产品,与容量相同的EEPROM相比,写入时可减少92%的功耗,且由于新款FRAM可以把所有系统存储器器件所需的技术集成到单一芯片上,因此可大幅降低器件成本,占板面积和功耗。这相应地极大地有助于开发小型和节能设备,使维修更加简易,不再需要备用电池,适用于智能电表、工业设备和医疗器械。

富士通半导体(上海)有限公司昨日宣布,推出两款新型FRAM产品-MB85RS1MT 和 MB85RS2MT,两款产品分别带有1 Mbit 和 2 Mbit的存储器,是富士通半导体提供的容量的串口FRAM。

两款新型产品保证有10万亿次的读写次数,大约是现有芯片的10倍,适合用于智能电表、工业机械和医疗设备。与容量相同的EEPROM相比,写入时可减少92%的功耗。另外,由于新款FRAM可以把所有系统存储器器件(主要包括EEPROM、SRAM和用于保持数据的电池)所需的技术集成到单一芯片上,因此可大幅降低器件成本,占板面积和功耗。这相应地极大地有助于开发小型和节能设备,使维修更加简易,因此不再需要备用电池。

FRAM具有两种特性:非易失性,即使关闭电源也能保存数据;随机存取,可以快速写入数据。即使发生突然电源故障和停电时,FRAM也可以安全存储正在写入的数据,所以可以在断电前保证立刻保护芯片信息和存储数据。凭借该能力,自从1999年量产后,富士通半导体的FRAM产品一直广泛应用于工业自动化设备、测量设备、银行终端以及医疗设备等。

作为对其FRAM 产品阵容的更新,富士通半导体近开发了MB85RS1MT (1 Mbit) 和 MB85RS2MT (2 Mbit),这两款产品代表了公司迄今为止带有SPI 串口的密度的FRAM产品。该系列产品读写次数提高到10万亿次,是富士通现行FRAM产品的10倍,因此可为实时连续数据记录提供更好的支持。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次