处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

英飞朗推新一代网络保护解决方案

英飞朗推新一代网络保护解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-26

【导读】英飞朗FastSMP(TM)提供了更具弹性的网状网解决方案。该解决方案可以为服务提供商提供增强的网络弹性,保护网络免受多重故障干扰,同时降低总体拥有成本。

英飞朗(Infinera)近日推出为英飞朗的DTN-X平台设计的新一代网络保护解决方案FastSMP(TM),该解决方案可以为服务提供商提供增强的网络弹性,保护网络免受多重故障干扰,同时降低总体拥有成本。

通过FastSMP(TM),英飞朗将交付基于FastSMP(TM)处理器的业界基于硬件的共享网状网保护(SMP)解决方案,FastSMP(TM)处理器是一款硬件加速芯片,能让网络在50毫秒(ms)内从多重故障中恢复过来。这款硬件芯片预装在DTN-X平台上,能通过简单的软件升级激活,确保用户利用DTN-X平台构建网络的全部投资得到保护。迄今为止,英飞朗已经交付了2000多个100G端口,每个端口都能升级至FastSMP(TM)。

ACG Research的首席分析师Michael Kennedy表示:“现有的保证网络弹性的方法并不足以满足快速发展的网络性能需求和服务提供商的成本要求。SMP运用1+1保护和多协议标签交换快速重路由(MPLS FRR)的属性,允许运营商提供具有多层保护水平的一系列新服务。我们发现,与1+1保护相比,SMP的总体拥有成本多可降低33%。”

英飞朗FastSMP(TM)为服务提供商及其用户带来以下主要优势:

·明确的保护:能在50毫秒内从多重故障中恢复,而基于软件的共享网状网恢复则需要几秒钟。

·增强的可用性:1+1保护仅能防范单点故障。FastSMP(TM)利用智能化通用多协议标签交换协议(GMPLS)控制,提供具备持续实时路径重计算功能的多重备份,确保为每项受保护的服务提供更强的生命力。

·高成本效益的部署:与1+1保护相比,FastSMP(TM)能利用优先级占先功能共享备份资源,降低总体资本支出和运营成本。

凭借FastSMP(TM),网络运营商不仅可以提供像1+1保护那样的低于50毫秒的受保护服务,而且还能提高可用性,降低成本。由于FastSMP(TM)使用数字传输层,因此与基于分组的解决方案相比,FastSMP(TM)提供了更好的网络经济性,能在50毫秒内在有数千个节点的网络上从本地故障和远程故障中恢复,在许多情况下可比多协议标签交换快速重路由(MPLS Fast Re-Route)提供更好的保护。

亚太环通(Pacnet)首席技术官Andy Lumsden表示:“亚太环通的独特位置在于它能够在亚太地区的核心网上提供真正的长距离海底网状网架构。我们选择DTN-X平台把我们的网络规模提升到了一个新水平,让我们可以比竞争对手更快地满足用户流量的需求,提供大容量的服务。把英飞朗DTN-X平台和其硬件加速的FastSMP(TM)方案相结合,将为亚太环通提供满足用户需求所必需的弹性、容量和灵活性。”

英飞朗联合创始人、执行副总裁兼首席战略官Dave Welch表示:“英飞朗致力于成为传输网络创新领域的。英飞朗凭借基于大规模光子集成电路提供500G超级通道的DTN-X,为行业带来了革命。现在英飞朗FastSMP(TM)提供了更具弹性的网状网解决方案,能保护用户的服务并降低总体网络成本。”

FastSMP(TM)基于新兴的共享网状网保护行业标准,能让传输网络从多重本地故障和全网故障中恢复,且不需要针对每个有效电路提供专用备份带宽。英飞朗业已为硬件加速的FastSMP(TM)提交了专利申请,预计将在2013年开始提供多重故障保护和恢复功能。
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次