处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Ixia解决方案为快速增长的4G LTE网络提供可见性

Ixia解决方案为快速增长的4G LTE网络提供可见性
来源:21ic 时间:2013-03-26

21ic讯 Ixia 推出一个具有突破性的产品类别,通过提供高度可扩展的网络可见性解决方案,以帮助移动运营商更好地了解其迅速增长的4G长期演进(LTE)网络,从而再一次证明了该公司持续不断的市场创新能力。借助这款Ixia Anue GTP 会话控制器(以下简称Ixia Anue GSC),移动运营商能更深入地洞悉和控制每位用户的会话,从而增强客户的体验质量。

在手机问世几十年后的今天,由于每位用户的移动会话(包括语音、数据和视频)都被封装在一起,移动网络面临着高度复杂性所带来的限制。此外,随着移动数据的增长,一个会话在完成前通常需要经过几个信号塔的传输处理。移动运营商尚未找到一个可以真正实现个人会话可视化和控制的方法。Ixia通过对这一难题的深入探究,由此创建出Anue GSC。它将为移动运营商提供前所未有的网络可见性,并终为客户带来更佳的体验质量。

Ixia Anue GSC将可见性和可控性提升至前所未有的高度

随着当前数据流量的增长和用户移动性的不断增加,移动运营商对网络可见性有了更高的要求,他们需要查看来自不同信号塔传输的数据并将其进行汇聚。Ixia利用Anue GSC的以下优势为4G LTE网络提供更加卓越的可见性和可扩展性:

· GTP会话感知——从监控工具中卸载GTP会话关联,同时确保多个探测器的GTP会话集中在一起。Anue GSC充分运用GTP协议,将单个用户的所有数据包传送到一个单一的工具中,并向不同的探测器发送GTP会话、非GTP及非会话流量。

· 可扩展的负载均衡解决方案——提供灵活的负载均衡解决方案并预留未来发展空间。该产品采用32个端口配置,可以将数百万个用户会话分配给多个工具,其中2RU机箱的端口数量多出一倍,性能也能成倍提高。

· 电信级健壮性——在要求严苛的电信环境中提供不间断控制,并通过NEBS(网络设备构建系统)第1级认证,包括高可用性功能,如冗余管理端口、电源和风扇架。

点评:

iGR创始人兼总裁Iain Gillott表示:“移动运营商需要掌握与每个用户的每个会话相关的可操作信息,但目前网络监控工具的一个主要问题就是4G LTE网络所关联的会话是非常复杂并且资源密集的。如今有了Ixia Anue GSC这样的解决方案,可以将会话关联从网络监控工具中卸载,从而让这些工具可以专注于网络监控任务并随着数据流量的不断增加来扩展网络。因此,网络管理人员能够经济、高效地为运营商的业务管理工具提供所需的信息。”

Ixia网络可见性解决方案高级副总裁兼总经理Alex Pepe说:“现如今的移动用户希望拥有一流的体验质量,而移动运营商为了增强竞争力,也需要提升网络的可见性和可控性。我们深刻理解这些挑战,并设计出一款能够解决这些问题的方案,为移动运营商提供确保服务质量和一流的客户体验所需的信息。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次