处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

兼具硬件、电路图和软件的医疗保健模拟前端参考设计平台

兼具硬件、电路图和软件的医疗保健模拟前端参考设计平台
来源:我爱方案网 时间:2013-03-26

【导读】飞思卡尔推出包括硬件、电路图和软件在内的医疗保健模拟前端(AFE)参考设计平台,以便轻松进行产品的原型设计,简化产品开发、降低成本并加快产品面市时间。

便携式医疗设备在全球的快速发展不仅使消费者更容易获得医疗技术的帮助,而且能为终用户提供以前无法在家中使用的技术,从而改变着整个医疗保健行业。医疗设备制造商一直面临着消费市场所带来的挑战,包括价格敏感度和产品面市时间等压力。为了简化产品开发、降低成本并加快产品面市时间,飞思卡尔半导体推出包括硬件、电路图和软件在内的医疗保健模拟前端(AFE)参考设计平台,以便轻松进行产品的原型设计。

全球医疗器械行业发展迅速。根据Espicom的行业研究报告 ,到2015年,预计该行业的市场规模将从2010年的1640亿美元增长到2280亿美元。据Gartner调查,血糖监测仪、血压监测仪、胰岛素泵和心率监测仪等便携式消费医疗设备是该市场中增长快的部分。

飞思卡尔垂直解决方案市场营销总监Steven Dean表示:"医疗保健的消费化趋势使医疗设备的工程设计师们面临巨大压力。有时,人们期望这些工程师能在短短几个月内完成设计,工程师们更愿意有像飞思卡尔这类厂商来帮助他们更轻松、更快地完成设计。采用我们的医疗保健专用AFE参考设计平台,工程师和外部设计公司可以在更短时间内更轻松地原型设计产品、完成更多项目。"

降低开发成本

飞思卡尔医疗保健AFE参考设计平台是一个高度集成的软硬件开发平台,可帮助减少系统成本、缩小板卡尺寸、降低复杂性。该平台基于Kinetis K53 MCU,该MCU包含一个集成模拟前端(AFE),具备捕获生物传感数据所需的所有功能。这个集成的AFE包含一个精确的参考电压、四个高性能放大器以及两个高分辨率模数转换器(ADC)和数模(DAC)转换器模块。

该参考设计平台基于飞思卡尔的塔式系统,包括了演示或原型设计心电图(ECG)、心脏监测仪、脉搏血氧仪、血糖监测仪、血压监测仪、肺活量计或一个多普勒超声听诊器所需的软、硬件。应用专用的板卡插件能使用户选择其应用和集成度。 参考平台中的六个板卡如下:

● MED-BPM,用于血压监测仪

● MED-STETH,用于数字听诊器和胎心监测仪

● MED-EKG,用于心电图和心率监测

● MED-SPI,用于肺活量计

● MED-SP02,用于血氧计

● MED-GLU,用于血糖监测仪

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
2 1N4001 0.19MB 18113次
3 DAC1220E 0.95MB 16436次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次