处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

博通公司推出突破性的有线电视高清机顶盒解决方案

博通公司推出突破性的有线电视高清机顶盒解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-03-25

北京,2013年3月22日-全球有线和无线通信半导体创新解决方案的博通(Broadcom)公司(Nasdaq:BRCM)宣布,推出业界首个集成了全频段捕捉和IP视频服务器技术的低成本高清数字有线电视机顶盒系统芯片。博通的BCM7583和BCM7584 芯片提供了入门级的HD和HD-DVR平台,可以帮助有线电视多系统运营商将互联网视频流同时传输到多个视频设备。欲了解更多信息,请访问www.broadcom.com。

通过把高性能CPU、3D图形处理引擎和全频段捕捉技术集成为一个完整的单芯片解决方案,BCM7583和BCM7584这两款创新性芯片让中国和世界各地的运营商为用户提供具有成本效益的高级视频体验。博通的这款新机顶盒芯片也提供了世界一流的条件接收(CA)和数字版权管理(DRM)安全性,实现了从条件接收到IP-DRM流媒体内容的转换,从而保护内容提供商的版权。

“博通突破性的有线电视芯片技术将可以对整个有线电视频谱进行数字化处理,可在低成本的高清有线电视小型服务器平台上提供多屏用户体验。”博通公司宽带通信集团执行副总裁兼总经理Dan Marotta表示,“这是一款结合了行业技术的入门级解决方案。如今,全球有线运营商只需采用这款高性能低成本的平台,就可以有效地与IP和OTT服务提供商进行竞争。”

博通的BCM7583和BCM7584有线电视机顶盒解决方案已在中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN)上进行展示,博通展位号为3201。

市场驱动力:
• IP和OTT服务提供商正在以家庭多屏幕视频服务和IP点播内容服务吸引客户;
• 有线运营商需要提供具有成本效益的先进服务,以加强用户体验,增加每用户平均收入(ARPU);
• 有线电视运营商需要运行基于HTML5浏览器用户界面与OTT服务的低成本、高性能高清平台。

主要特点:
• 扩展了博通业界的管脚兼容入门级解决方案(BCM7581 和 BCM7582),显著提高了CPU性能;
• 集成了先进的3D图形GPU,从而实现丰富HTML5应用、OTT服务;
• 可选4个QAM解调器(BCM7584)或3个QAM解调器(BCM7583),支持先进的多调谐器体验;
• 802.11AC Wi-Fi接口支持工业的Wi-Fi视频和高速数据服务;
• 集成高级远程诊断方案减少了运营商的支持成本;
• 支持模块化DOCSIS 2.0和C-DOCSIS标准,采用模块化设计,具有成本效益,可实现双向系统兼容:
o 使有线电视运营商可以提供宽带互联网接入和视频点播服务;
o 采用了直接射频(Direct-RF) DOCSIS调制解调器接口,为视频点播和互联网服务提供了视频平台选项;
o 配备了DOCSIS 2.0有线调制解调器选项的参考设计方案。
• 符合中国国家广播电影电视总局的DCAS网络内容保护要求。

供货:
博通的BCM7583 和 BCM7584 有线机顶盒芯片目前正在试样,拥有多项参考设计。

如需了解更多关于博通公司的消息,请浏览我们的新闻中心或阅读B-Connected博客,也可浏览Facebook、Twitter或新浪微博,还可订阅我们的RSS Feed,以了解我们的动态。

关于博通公司:
博通(Broadcom)公司,财富500强,是全球有线及无线通讯半导体业的杰出技术创新者及。其产品协助语音、视频、数据和多媒体的传送遍及家庭、企业及移动环境。针对信息及网络设备、数字娱乐及宽带接入产品和移动设备的制造业者,博通公司提供业界完整的先进系统单芯片和嵌入式软件解决方案。这些解决方案都支撑了我们的核心信念:Connecting Everything®(连接一切)。了解更多信息请登陆:www.broadcom.com

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22004次
2 1N4001 0.19MB 17872次
3 DAC1220E 0.95MB 15870次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15826次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14010次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11686次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9284次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9072次
9 DS1337U+ 0.28MB 9069次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8986次