处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

车载娱乐解决方案大比拼,谁家更合你“口味”

车载娱乐解决方案大比拼,谁家更合你“口味”
来源:我爱方案网 时间:2013-03-22

【导读】汽车车载娱乐系统今天正在从基本的收音机和CD系统连接系统播放音乐,发展到更高级的车载娱乐系统。消费的期望也越来越高,那么各个厂家又是如何“给力”满足消费者需求?本文为大家详细的整理了ADI、NXP、飞思卡尔及Xilinx在车载娱乐方面的系统方案。大家可以比比看!

ADI汽车车载娱乐解决方案

作为关注高性能信号处理的企业之一,ADI提供众多通过汽车应用认证的信息娱乐系统产品。

ADI出品的定点音频DSP SigmaDSP和浮点音频DSP SHARC,被广泛用作高性能/高效率音频后期处理和路由/混频专用的音频协处理器。屡获奖项的图形用户界面工具SigmaStudio使DSP编程工作就像绘制流程图一样简单。

ADI高度集成式Blackfin DSP系列适用于多媒体连接、网络连接和软件音频处理应用。除DSP以外,还提供广泛的软件模块,如解码器、环绕声和虚拟化。

主信号链—信息娱乐主机

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次