处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

意法半导体(ST)与Quantenna携手发布同级别无线机顶盒参考设计

意法半导体(ST)与Quantenna携手发布同级别无线机顶盒参考设计
来源:EEWORLD 时间:2013-03-22

中国,2013年3月20日 —— 横跨多重电子应用领域、的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)与为家庭娱乐系统提供超高可靠度Wi-Fi网络技术的领导厂商 Quantenna Communications,携手发布一款可大幅加快无线机顶盒开发速度的Wi-Fi机顶盒参考设计平台。当部署多房间DVR(数字录像)服务时,该参考设计的灵活性、视频质量以及成本效益均达到市场水平。

这款推出的Wi-Fi参考设计基于意法半导体的高性能STiH207 系统级芯片和 Quantenna市场的 QHS710 4x4 MIMO(多输入多输出)芯片组,便于市场主要电信运营商部署IPTV 和 VOD(视频点播)服务。这两大技术组合为客户提供一个无与伦比的Wi-Fi参考设计,可实现具高可靠性的高清视频用户体验,并加快电信运营商和服务提供商的产品上市时间。

意法半导体数字融合事业部副总裁兼统一平台产品部总经理Laurent Remont表示:“消费者无需重新连接线缆即可在家中灵活地增装和移动电视,这样的要求对于当今的运营商无疑是一个巨大的挑战,通过整合Quantenna的Wi-Fi芯片组与意法半导体市场的STiH207 机顶盒客户端或Orly STiH416服务器单片控制器,意法半导体的客户端与网关参考设计是同级别中好的解决方案,其所拥有的的性能,可为消费者提供更高的灵活度和自由度。”

Quantenna首席执行官Sam Heidari博士表示:“覆盖整个家庭的Wi-Fi网络及具有固线网络质量的视频,让我们新的参考设计能够达到运营商要求的用户体验水平。Quantenna是家推出兼具可靠性和灵活性的4x4 MIMO的厂商,帮助电信运营商节省大量的服务成本,进一步扩大了我们在成长型IPTV市场的领导地位。新参考设计的推出让我们能够在不牺牲性能或质量的情况下,满足电信运营商对低运营成本的要求。”

意法半导体的数字家庭解决方案将亮相于2013年3月21-23日在北京举行的第21届中国国际电视广播信息网络展览会(CCBN)。意法半导体展台位于中国国际展览中心3号馆3205号。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2012年净收入84.9 亿美元。详情请访问公司网站www.st.com。

关于 Quantenna Communications公司
Quantenna Communications公司是一家无晶圆厂的半导体设计公司,专门为无线网络与设备开发符合工业标准的802.11n和802.11ac的高性能、高速率及高可靠性的新一代MIMO 芯片组。公司总部位于美国加州弗里蒙市,Quantenna拥有优秀的管理团队和工程师团队,并长期保持优异的创业表现。还获得Sequoia Capital、Venrock、Sigma Partners、Southern Cross Venture Partners、DAG Ventures、Rusnano、Swisscom Ventures、Grazia Equity和Telefónica Digital等知名风投公司的资金支持。Quantenna近期被华尔街日报评为2012年全球50大创业公司。详情请访问 www.quantenna.com。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次