处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Marvell推出数字娱乐、智能链接以及LED照明等整体芯片解决方案

Marvell推出数字娱乐、智能链接以及LED照明等整体芯片解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-22

【导读】MarvellMarvell推出数字娱乐、智能链接以及LED照明等整体芯片解决方案。此次在CCBN上展示的全面的智能电视和智能连接解决方案,将随时随地在任何屏幕上为用户按需提供身临其境般的数字娱乐体验。

Marvell将展示面的智能家庭解决方案,包括丰富的基于屡获殊荣的Marvell ARMADA 1500平台的智能电视和机顶盒产品、全面的智能连接及照明解决方案

美满电子科技宣布,在2013中国国际广播电视信息网络展览会上,Marvell将展示数字娱乐、智能连接以及LED照明的整体芯片解决方案,其中包括:基于屡获殊荣的ARMADA 1500的联想智能电视、的Google TV设备和全新IPTV、OTT、DVB解决方案;同时还将展示智能连接解决方案,如业界首款802.11ac 4x4 MIMO芯片Marvell Avastar 88W8864,G.hn有线家庭组网方案、Marvell mPrint 移动云打印模块、Marvell All-in-One虚拟桌面,以及行业的LED智能照明解决方案。这是Marvell首次在中国大规模地全面展示的智能家庭解决方案,也再一次体现了Marvell强大而全面的技术实力。

Marvell公司智能家庭事业部全球副总裁陈崴表示:“无缝互连的生活方式改变了消费者在家中、办公室及路上使用现代科技的方式。Marvell非常自豪致力于推动数字化‘美满互联的生活’的新时代。此次在CCBN 上展示的全面的智能电视和智能连接解决方案,将随时随地在任何屏幕上为用户按需提供身临其境般的数字娱乐体验。2013年将会是智能电视蓬勃发展的一年,我们很高兴能与众多全球一流OEM厂商持续保持稳健的合作,从高清智能电视到机顶盒,基于ARMADA 1500系列的智能产品将会更加普及至全球;并且,ARMADA 1500系列平台近日荣获2013年度中国电子成就奖,也进一步验证了广大中国客户对我们的认可,结合这些高性能、低功耗、极具性价比的数字娱乐产品,正是Marvell拥有全面的产品线和强大创新能力的证明。”

Marvell将于2013年3月21日-23日在北京中国国际展览中心3号厅的3103号展台展示多项新一代突破性解决方案和OEM厂商客户的产品。

Marvell展出的产品和方案包括:

基于ARMADA 1500平台的智能电视及机顶盒产品方案:

联想 ——联想推出的S31智能电视采用了Marvell ARMADA 1500系列SoC平台,是市场上性价比的Android智能电视之一。联想的智能电视瞄准价格敏感型消费者,再一次体现了Marvell对于全球消费者“美满互联的生活”的深切承诺。联想在其2012年秋季推出的S51和S61智能电视上首次采用了Marvell ARMADA 1500平台。

海信 ——海信公司Hisense Pulse机顶盒采用了Marvell屡获殊荣的Marvell ARMADA 1500系列Soc平台。

TCL ——基于 Google TV的TCL MoVo Box(互联网机顶盒)采用了Marvell ARMADA 1500系列SoC平台,为消费者带来更多基于电视提供娱乐和互联网服务的方式, 同时也使Marvell的智能电视相关技术更加普及。

IPTV、OTT解决方案——基于 Marvell ARMADA 1500系列高性能视频处理平台,采用Android 4.0/4.2系统,完整支持中国OTT运营商的要求,提供高质量的互联网高清视频点播服务;该方案同时可以支持中国电信IPTV要求,提供高清IPTV服务,包括直播,点播、回看等业务。同时,该方案不仅让用户享受到高质量的视频服务,其卓越的计算能力和图形处理能力,还可以让用户更好地享受包括复杂游戏在内的更多精彩应用。

DVB解决方案——基于Marvell ARMADA 1500平台,能够同时支持中国DVB-C有线电视接入,以及OTT视频的新型智能机顶盒。该产品支持集成了CA功能模块,以及DVB-C应用软件,可以完整支持现有有线电视的业务,包括直播、点播、信息服务等,并可以连入互联网,让用户同时观看互联网视频内容。该解决方案采用Android 4.0系统,可以便捷安全地引入各种应用。

超高清(4Kx2K) ATSC Google TV——内置RF, CVBS, YPbPr, RGB以及HDMI 输入端口,所有输入端口支持高达120Hz超高清显示, 同时提供完善的Google TV 功能,包括 YouTube、Google Play、Chrome 浏览器、搜索等服务。

Marvell 遥控平台——Marvell推出了一款先进的面向智能电视和智能家庭的遥控平台,拥有用人性化的语音搜索和手势识别功能。Marvell的整体解决方案与其屡获殊荣的ARMADA1500系列SoC平台相辅相成,为Google TV、智能电视和智能家居提供全面的支持。

智能连接解决方案

业界首款802.11ac 4x4 接入点Avastar 88W8864——Marvell的解决方案提供了高达3倍的Wi-Fi吞吐量,使基于Wi-Fi网络的可靠的运营商级多流高清视频成为可能。此外,全新的88W8897 2x2 mobile MIMO结合802.11ac、近场通信(NFC)和蓝牙4.0,针对视频流提供灵活优异的Wi-Fi连接,能够轻松切便利的满足家庭多媒体产品的需求。

G.hn 有线家庭组网方案——Marvell屡获殊荣并首家获得认证的G.hn有线技术已被众多业界的亚洲客户所采用和部署。成功设计在若干调制解调器原型中,支持日益增长的G.hn家庭网络的需求。Marvell 的解决方案通过包括电力线、同轴电缆、双绞线和光纤等各类家用线缆进行传输,数据传输速率可达1 GB/秒。

Marvell  mPrint 移动云打印模块——Marvell将展示其的低成本USB接口,该接口使消费者可以在传统打印机上添加多种无线连接和移动打印功能,进一步扩充设备的可用性。

Marvell虚拟桌面——Marvell将展示其的Marvell All-in-One虚拟桌面,由Marvell与ZeroDesktop联合开发,为现有和新兴市场带来富于性价比的基于Android平台的云服务和云计算全系列产品。

LED智能照明控制解决方案

LED智能照明解决方案——采用了Marvell创新性双串LED独立驱动88EM8801以及低功耗ZigBee网络技术,提供一个完整的、无线连网的照明控制解决方案。Wi-Fi/ZigBee网关连接照明控制网络和家庭网络,用户能通过智能手机和平板电脑实施控制。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次