处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可简化车身电子网络并减轻汽车重量微控制器方案

可简化车身电子网络并减轻汽车重量微控制器方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-22

【导读】汽车正在转变成智能消费电子设备,其所有连接都通往外部世界。通过增加汽车中央通信控制器的智能,飞思卡尔了解到不仅需要保护车载网络的安全,还要降低电气和机械能耗。推出的的 MCU 产品能让 OEM 减少多达 20 磅的铜线和板组件,这样降低了整车重量,也进一步提高了燃油效率。

汽车行业正在快速变化,以应对复杂的挑战,包括增加网络带宽、提高数据安全性、实现功能安全和降低整体能耗等。飞思卡尔半导体正在扩展其 Qorivva 和 S12 MagniV 车身网络微控制器 (MCU) 组合,以应对这些挑战,并将汽车车身应用的集成和功能提高到一个新水平。    

随着汽车中的电子控制单元数量不断增加,所需的连接数量也相应地增加了。普通汽车用于车载网络的铜线长达几英里,重达 150 磅,甚至更高。将更多功能集成到汽车的主要 ECU 里,并增加其卫星节点(即车门或电机中的模块)的智能,可减少 ECU 的数量及相关的布线数,减轻了汽车线束的重量,有助于改善汽车的燃油效率。

除了对环保型汽车的需求外,由于汽车车身模块支持的功能(例如外部照明和雨刷)本身对安全非常重要,所以车身模块还需要遵从 ISO26262 功能安全标准。随着汽车的无线通信变得更加普遍,汽车微控制器内需要的安全措施越来越多-要保护它们包含的知识产权,并防止未经授权的、有潜在危险的汽车网络访问。

飞思卡尔新的 Qorivva MPC5748G 和 S12 MagniV S12ZVL/S12ZVC MCU 是互补技术,Qorivva 中央控制器作为网络安防关守,提供集中数据防护、智能电源管理和 ASIL 功能安全支持, S12 MagniV 卫星节点有集成电源,通信收发器被嵌入到混合信号的智能 MCU 上。这些器件的高集成度有助于简化汽车网络设计,减轻重量,提高生产效率,并使板卡尺寸减少 30%。

飞思卡尔汽车微控制器产品事业部副总裁 Ray Cornyn 表示,“汽车正在转变成智能消费电子设备,其所有连接都通往外部世界。通过增加汽车中央通信控制器的智能,飞思卡尔了解到不仅需要保护车载网络的安全,还要降低电气和机械能耗。我们的 MCU 产品能让 OEM 减少多达 20 磅的铜线和板组件,这样降低了整车重量,也进一步提高了燃油效率。”

Qorivva MPC5748G MCU

Qorivva MPC5748G MCU 是面向新一代中央车身控制和网关应用的单芯片解决方案。 它将前所未有的集成度与创新的低功耗管理模式、功能安全支持和强大的防护功能结合在一起。

MPC5748G MCU具有市场上多样化的网络通信外设组合,支持带有音频视频桥接 (AVB)、FlexRay、介质本地总线 (MLB)、USB、CAN FD(灵活的数据速率)的以太网和高达 18 个 LIN 控制器。多核架构提供的高性能以及高达6 MB  闪存和 768 KB RAM的内存选项,可确保高效的数据传输,并消除通信瓶颈。 

中央车身控制模块在很多情况下都处于低功耗监控状态。 MPC5748G 具有一个低功耗单元 (LPU) 模式,允许在低功耗状态下增加功能,与之前的器件相比,循环唤醒用例的峰值电流消耗减少了近 30%。此外,它还包含了能够在待机模式外工作的模拟比较器和虚拟联网,可支持新一代功率预算要求。   

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次