处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Fujitsu微型能量收集方案,让无电池应用变为现实

Fujitsu微型能量收集方案,让无电池应用变为现实
来源:我爱方案网 时间:2013-03-22

【导读】微型能量收集将桥梁的安全监控、零瓦待机、智能照明控制等贯穿起来,让“无电池”、“半续航”成为现实。并且有两项重大突破——0.35V超低电压启动支持微光太阳能以及可同时收集太阳能和震动能的双模供电…

富士通半导体重点展示了其推出的在微光条件下也可以实现97%转换效率的光环境发电PMIC,并且此电源管理IC还可以实现低至0.35V的超低电压启动。这些技术上的突破使得以往处于概念阶段的“无电池”、“半”应用场景即将成为现实,并且为绿色节能应用提供了更广阔的想象空间。

能量收集的市场现状与趋势

“事实上,微型能量收集并不是一个全新的概念,它之所以一直没有被真正的广泛应用的原因是其能量收集端所能收集到的能量和其实际能够推动的能量消耗端所消耗的能量之间一直处于不平衡的状态,简单点说就是其收集的能量不够用。可喜的是随着传感器、MCU、RF等器件功耗的不断降低,以及微型能量收集电源管理IC技术的突破,使得系统能量收支逐渐趋于平衡。” 富士通半导体市场部高级经理王韵在展会现场介绍说。

而据日经BP社的测算,这类应用的能量收集和能量消耗情况在2010年和2011年阶段的时候已经非常接近,而2011年以后,他们认为微型能量收集技术所能收集的能量已经完全可以用于能量消耗的部分。

另据美国Innovative Research and Products (iRAP)公司的调查显示,到2014年,整个微型能量收集的市场规模将达到12.54亿美元。而从2009年开始,其市场一直保持每年73%的高增长率。

英国的IDTechEx公司也曾提供数据:“能量收集与能源类相关设备市场规模将由2010年的4.4亿美元增长至2020年的6.05亿美元”,微型能量收集技术将成为一个非常有潜力的市场。

能量收集将无电池应用变为现实

我们的生活圈中存在各种能量,如光、热、无线电波和振动等,如下图2所示。这些能量以太阳能、电磁、压电等形式输入能量收集电源管理IC(PMIC),用于能量收集。输出功率可以用于传感器、低功耗MCU或存储在存储元件中,如双电层电容和全固态二次电池。
 
图1. 能量收集系统配置

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次