处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Molex提供广泛的市场的工业自动化和控制解决方案

Molex提供广泛的市场的工业自动化和控制解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-03-22

(新加坡 –  2013年3月21日) 传统上,专用HMI/SCADA系统一直在工业自动化和控制领域占据主导地位,但是使用企业数据库链接这些系统,并在LAN和WAN接口上进行内部网络连接一直存在问题。今天,我们看到所谓的工厂范围以太网网络的发展趋势,HMI和SCADA系统被替代,或者与企业LAN/WAN更紧密地集成。在这个领域,Molex公司凭借Brad®系列工业互连解决方案成为市场领导厂商。

Molex工业销售客户经理Ike Pan评论道:“在第十二个五年计划的推动之下,中国努力将工业基础推向高端,同时推动国内的消费。显然,工业自动化在实现这些目标方面发挥着至关重要的作用。Molex与中国客户一起工作,以期在大批量生产中达到先进的效率。Molex已经形成了工业控制和自动化的互连生态系统,我们将在2013慕尼黑上海展会3438展台上展示的产品。”

Brad®以太网解决方案

Molex公司Brad®产品系列提供用于工业自动化和控制的以太网解决方案,包括高性能网络接口卡(NIC)、电线组件、插座、可现场连接的连接器、I/O模块、PC接口、网关、开关和诊断工具。应用包括监控HMI讯息、实时控制、网络和设备的桥接、严苛环境的物理连接和I/O通信。

工业增强型托管和非托管Direct-Link®以太网开关在广泛的控制和监控应用中提供了涵盖复杂网络的可靠的稳健性能。采用IP30或IP40外壳,Direct-Link托管和非托管以太网开关无需软件或配置,可以快速、简便地集成到客户的应用中,Direct-Link大负载开关为客户提供了更快速、更简单和更安全的IP67以太网连接,超越市场上的任何其它系统。

Molex SDK可让传感器、激励器和PLC制造商在其产品中高效地集成EtherNet/IP和PROFINET,CIP安全SDK也用于EtherNet/IP适配器应用。Molex公司可以提供SDK培训课程、硬件和软件工程开发支持,以及技术支持。

I/O模块在传感器和激励器,以及连接到工业以太网的工业控制器之间提供通信接口,提供设计用于严苛的on-machine (IP67)或in-cabinet (IP20)应用的模块产品。

用于联网工业环境的其它Brad产品包括Ethernet/IP、 PROFINET和PROFIBUS模块,这些模块在工业机器人应用中支持更快的工具更换和上电,极大地提高了生产循环的速度和效率。

Brad® EtherNet/IP解决方案

EtherNet/IP是开放式设备网络供应商协会 (Open Device Vendor Association, ODVA) 管理的工业以太网标准,Molex参与各个技术团体(JSIG)和营销团体,以及ODVA技术委员会,大力支持这项标准。

Molex公司完整的EtherNet/IP解决方案包括电线组件和媒体、工业以太网开关、协议栈、接口卡、I/O模块、服务和咨询。

PROFINET解决方案

PROFINET是用于先进的制造和自动化的开放式工业以太网协议,Molex PROFINET解决方案包括SDK、可定制工程技术工具、诊断工具、PROFINET认证、I/O模块、PC和PLC接口、网关和开关。

Molex公司的PROFINET SDK可让传感器、激励器和PLC制造商在其产品中高效地集成PROFINET,应用包括监控HMI信息、实时控制、网络和设备的桥接、严苛环境中的物理连接和I/O通信。

I/O模块在传感器和激励器,以及连接至PROFINET网络的工业控制器之间提供了通信接口,提供设计用于严苛的on-machine or in-cabinet应用的模块产品。

Brad® PROFIBUS解决方案

Molex 公司PROFIBUS产品是标准化的全球性开放式网络通信系统,是型工厂自动化安装基础之一,可让自动化设备、传感器、激励器和PLC在单一总线上相互通信。

PROFIBUS解决方案包括电线组件、插座、可现场安装的连接器、I/O模块、PC和PLC接口、网关、诊断工具和模拟软件。应用包括监控HMI讯息、实时控制、网络和设备的桥接、严苛环境的物理连接和I/O通信。

Brad® DeviceNet解决方案

Molex公司的Brad DeviceNet 设计为连接传感器和激励器的低成本、实时设备级总线架构,极大地简化了自动化设备的配线和安装,同时显着提升了系统中不同I/O的诊断信息。DeviceNet定义一个允许多供应商设备互操作性的标准设备目标导向软件模式,它为用户提供了多种控制架构,可让控制产品设计人员选择高分布性控制、半分布性控制或高集中度控制。

Ike Pan表示:“工业自动化环境包括多种需求,通常在严苛的环境中,网络内部和网络之间的连接均需要完全的高精度和24/7可靠性。使用Brad系列自动化和控制解决方案,Molex能够在企业LAN/WAN上高效、安全地实现网络连接性,通常基于以太网,获得更高的效率、更低的成本,以及终的更快上市速度。这个套件还包括了咨询和软件开发。Molex再一次竞争,能够帮助客户取得成功。”

欢迎参观electronica 2013展会E3展厅3438展位,了解Molex用于工业控制和自动化的互连解决方案。

要了解更多的信息,请访问公司网页//www.chinese.molex.com/molex/industry/industry?industry_key=industrial&channel=Industries。如要接收Molex其它产品和行业解决方案的信息,请在www.molex.com/link/register上注册订阅e-nouncement新闻通讯。

关于Molex Incorporated

除连接器外,Molex 还为众多市场提供完整的互连解决方案,范围涵盖数据通信、电信、消费类电子产品、工业、汽车、医疗、军事和照明。公司成立于1938年,在全球15个国家拥有41家生产工厂。Molex公司网站www.molex.com.cn。请在微博t.sina.com.cn/molexconnector关注我们,在优酷网u.youku.com/molexchina观看我们的视频,并在www.connector-cn.net 阅读我们的中文博客。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次